Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, SK-AM62A-LP
器件型号: AM62A7
主题中讨论的其他器件: SK-AM62A-LP
您好、
Im 使用 AM62A-LP 开发板并尝试在 (AM62A7 (SR1.0)、SK-AM62A-LP EVM、Processor SDK 11.00.09.04(内核 6.12.24-K3)、WAVE521C VPU FW rev 363254) 上构建超低延迟 H.264 编码流水线、并需要驱动编码器的源子帧同步、从而逐渐消耗源帧缓冲区(而不是每个宏块等待整个帧)。 具体来说:
W5_CMD_ENC_SRC_OPTIONS (W5_REG_BASE+0x128)-确认位布局:位 0=SUB_FRAME_SYNC_ENABLE、位 1=模式(0=线路、1=寄存器)。 对于 AM62A、基于线路的源同步信号是物理连接到 VPU、还是基于寄存器的唯一支持模式?
2. w5_ENC_PIC_SUB_FRAME_SYNC_IF (W5_REG_BASE+0x300)—基于寄存器模式的完整握手:主机写入什么值(行数? CTU 行数? 源写指针?)、在相对于 W5_ENC_PIC 的哪个点、固件在消耗行时返回什么/在哪里(哪个寄存器/中断)?
3.最小编码图片高度—驱动程序强制执行 128;WAVE521C 固件实际支持什么(它能否编码 16 行或 32 行图片、即 1–2 MB 行)?
4. opt_change_param—我们的零延迟配置文件的每帧参数更改路径(例如 GDR/Intra refresh Position、QP)。
5.用于源子帧同步的任何基准/示例代码(主线驱动程序和公共 ChipsnMedia/V422_TI 存储库定义这些寄存器,但绝不会驱动它们)。
最后、访问 Wave521 API 参考/编程指南的正确方法是什么?
谢谢。