This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:J721EXCP01EVM 错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: J721EXCPXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1650046/j721excpxevm-j721excp01evm-error

器件型号: J721EXCPXEVM

发生故障的 IC 位于调试端口上、在 J721S2 通电时连接到计算机后发生故障。 另一个调试端口和主 IC 均正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在发货之前、UART 端口在每个 J721EXCPXEVM 上进行测试。  我们看到了一些特定计算机(基于 Windows)无法识别 COM 端口的示例。  移动到其他计算机可以解决此问题。

    您能否更具体地说明哪个 IC /连接器预计出现故障?   J721EXCPXEVM(它与哪些 SOM 电路板搭配使用)的历史如何?  您是否尝试过删除/重新安装已连接的 SOM?