This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:引导加载示例工程

Guru**** 2960760 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647905/ccstudio-boot-load-example-project

部件号: CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件: TMDSCNCD28379D、 TMS320F28379D

大家好、我是 Ron。

我正在使用 F28379D 控制卡 (TMDSCNCD28379D)、并尝试使用 C2000 F2837xD/sci_flash_kernels_cpu01 来实践引导加载程序过程。

到目前为止、我已成功将“F2837xD/sci_flash_kernels_cpu01 -[Active-CPU1_RAM]“导入我的工作区、并成功构建工程。  该 txt 文件已生成。

此外还会生成我的应用文件、名为“Inverter2025Slave.txt“。  为方便起见、我将实用程序文件、内核 txt 文件和应用 txt 文件放在同一文件夹中、如下所示。

image.png

在命令窗口中键入以下命令:

image.png

屏幕将响应以下消息:

image.png

我等了很久、没有进一步的指示。

这是我的硬件设置。

image.png

我的问题是: 1) 为什么编程人员等待永远?  我怎么知道发生了什么事?

2) 我是否错过了一些设置?

 

顺便说一下、控制卡器件型号应为 TMDSCNCD28379D。  但这是不被接受的。  为什么?

非常感谢。

Ron Ye

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该专家目前已离职。 请希望他们下周回来时有回复。  

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是一个已知问题、记录在 F28379D controlCARD 用户指南中。 您必须使用 GPIO28/29 配置备用 SCI 引导、该引导会连接到 USB 转 UART 接口:

    资料来源: https://www.ti.com/lit/ug/sprui76/sprui76.pdf

    顺便说一下、控制卡器件型号应为 TMDSCNCD28379D。  但这是不被接受的。  为什么?

    这是什么意思? 什么不接受?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的快速答复。  我会对此进行研究。

    回答您的问题:当我提交问卷表时、我需要填写与问题相关的部件号。  我认为这个问题与控制卡有关。  我填写了控制卡器件型号。  很遗憾、系统未接受此器件型号。  所以、我将“CCS“放在那里完成提交。

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    E2E 的螺纹张贴系统最近经过了彻底检修--也许 移除了这些 EVM 作为可选器件型号。 将来、您可以输入 TMS320F28379D 作为器件。

    此致、
    马特