This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:以太网控制

Guru**** 2924030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647581/tda4al-q1-ethernet-control

器件型号: TDA4AL-Q1
主题中讨论的其他器件: DRA821TDA4VL

请告诉我以太网的具体用途。 在数据表中、它看起来像是一个实时内核侧区域块。

 

从应用内核 (Cortex-A72) 方面、是否可以直接将所有以太网端口识别为物理网络器件、并使用标准驱动程序进行直接控制通信(在 Linux 中作为网络接口等)?

还是使用“内核间通信 (IPC)“等链接数据后、对实时内核上的以太网端口的控制会在实时内核侧进行、应用内核侧将通过实时内核进行通信?

我希望使用前者(直接从应用程序核心端识别和使用的形式)进行操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    借助 TDA4AL、我们支持来自 A72 和 R5 内核的本机以太网支持。 因此可以在 A72 内核上实现以太网控制器。 我们称之为本机 Linux 驱动程序、它是我们 SDK 的一部分。

    有关更多详细信息、请参阅以下文档: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j721s2/11_02_00_04/exports//docs/linux/Foundational_Components /Kernel/Network/CPSW-Ethernet.html Kernel_Drivers

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    在数据表功能方框图中、有一条关于'GMII、USB3.0 和 PCIE 共用总共四个串行器/解串器通道的注释。 最多可同时使用三个 IP(例如 SGMII 和 USB)中的两个。

    如何使用 2 个以太网和 USB3.0 以及 PCIE?  我是否知道 TDA4AL 和 DRA821?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能尽快回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对延迟深表歉意。

    您能否确认使用的是 TDA4VL 还是 DRA821? 机器人是不同的器件。 TDA4VL 没有 SGMII。

    'sGMII、USB3.0 和 PCIE 共用总共四个串行器/解串器通道。 最多可同时使用三个 IP(例如 SGMII 和 USB)中的两个。

    DAR821 也是如此

    对于 TDA4VL、您只能在 SerDes 上获得 PCIe 和 USB 3.0 功能。

    如何使用 2 个以太网以及 USB3.0 和 PCIE?  我是否知道 TDA4AL 和 DRA821?

    您必须在这种情况下使用 RGMII 进行以太网。 在 DRA821 上、PCIe 和 USB 3.0 都无法连接任何串行接口。 或使用 USB 2.0 和串行接口。  

    此致、
    Tanmay