This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:SK-AM64B SBL OSPI 引导问题(SDK9 工作正常、SDK10/11 故障)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1650611/am6442-sk-am64b-sbl-ospi-boot-issue-sdk9-works-sdk10-11-fails

器件型号: AM6442
Thread 中讨论的其他器件: SK-AM64B

您好:
我在 SK-AM64B 上遇到 SBL OSPI 引导问题。

器件:SK-AM64B (AM64x)
SDK 版本:SDK9(工作)、SDK10/SDK11(不工作)

问题:
SBL OSPI 引导在 SDK9 上可以正常工作、但在相同的硬件设置下、它不会在 SDK10 和 SDK11 上引导。
当前状态:

在 SDK9、SDK10 和 SDK11 中使用 sbl_prebuilt SBL
SBL 加载的 appimage 也来自 SDK 示例(无自定义修改)
相同的 SK-AM64B 板、无硬件更改
同一 OSPI 闪存器件和连接
相同的引导模式配置
映像生成过程在不同 SDK 版本之间是等效的

故障行为:
引导在以下日志后停止:
DMSC 固件版本 11.0.7--v11.00.07 (Fancy Rat)
DMSC 固件版本 0xb
DMSC ABI 修订版 4.0

问题:
与 SDK9 相比、SDK10/11 中的 SBL OSPI 引导是否需要任何更改、限制或其他设置?
您能告诉我们应该检查哪些差异吗?
此致、