This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62D-Q1:有关以太网子系统的详细信息

Guru**** 2925840 points

Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, AM62D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1639175/am62d-q1-regarding-detailed-information-on-the-ethernet-subsystem

器件型号: AM62D-Q1
主题中讨论的其他器件: AMIC110

尊敬的专家:

问:您能否告诉我们、 AM62D-Q1 是否有任何文档包含与 AM335x 和 AMIC110 SitaraTm 处理器技术参考手册(修订版 Q)中第 14 章“以太网子系统“等效的信息?

特别是在以下 AM62D-Q1 文档中:AM62D 技术参考手册(修订版 A)
与缓冲区描述符相关的信息似乎不足。
例如、我们找不到与 AM335x TRM 中的“14.3.2.4.1.1 TX 缓冲区描述符“相当的详细信息。

为了在 AM62D 上运行 RTOS、我们的客户正在考虑开发自己的以太网驱动程序、因此需要具有类似详细信息级别的文档。

如果访问此类信息需要签订 NDA 或类似协议、我将咨询当地的销售代表。  请首先告知我们是否有此类信息。
 
此致、
正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AM335 和 AM62D 中缓冲器描述符的详细信息有根本不同、因为它们在各自的系统中使用不同版本的 DMA。 我当前正在查找包含所有必需详细信息的编译版本的描述符。 请在工作日收到回复、其中包含指向正确版本的 DMA 描述符详细信息的文档详细信息。

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja Rowthu:

    感谢您的支持、很抱歉耽误您的时间。 是否有任何更新?

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja Rowthu:

    很抱歉耽误你。 是否有任何更新?  您也可以通过私人聊天与我联系。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经了解了各种资源、我认为 AM62D TRM 中 DMA 架构的“11.1.3.2 描述符“一节提供的详细信息应该能够帮助您开始了解描述符详细信息。 如果您需要更多有关此方面的详细信息、请告诉我。

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja

    很抱歉晚才回复。 感谢您的支持。  如果有任何其他要求、我们将根据内容咨询当地的销售代表。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的确认。 我将关闭此票证。