This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:AEC-Q100 认证报告中省略了预调节项

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1650142/lm5180-q1-omission-of-the-preconditioning-item-in-the-aec-q100-qualification-report

器件型号: LM5180-Q1

AEC-Q100 认证报告中缺少预调节项。
根据现代汽车 ES 规格、此测试项目似乎是必需的。 请确认是否只是在报告中忽略了这一点、或者是否因为确定没有必要而故意不执行测试。

如果由于认为没有必要而未执行测试、请提供做出此决定的理由。 否则、如果计划单独进行测试、请分享测试时间表和预期完成时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在跟进完成这些资格审核报告的相应器件产品工程师。 由于这款器件于 2018 年发布、因此需要一些时间才能回到正轨。 我们会尽快更新给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们 可以根据保密协议与您分享预处理的详细信息。 由于这是公开论坛、我不能在此向大家介绍详情。 您可以联系您的 TI 客户经理或 FAE、为您的公司创建邮件主题附加 NDA 副本。

    谢谢。