This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61232:PG 不能'不设置为高电平

Guru**** 2996490 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1652553/tps61232-pg-doesn-t-set-high

器件型号: TPS61232

您好:

我对 TPS61232 的 PG 有疑问。

我这样说:

/Vin=+5V

/Vout=+5V

可以看到 Vout 值等于+5V。 这是很好的结果。

但 PG 不是很高、它仍然保持低电平。

请告诉我一些原因。

我还附上了原理图的这一部分、您能检查一下吗?

此致、

Yusuke

Main_PWR_distributor_sch.JPG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    能否连接 PG 引脚请参阅我们的 EVM? 请尝试下面的原理图中是否正常。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、突出显示器件应连接到 GND。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aurora San、

    感谢您的快速答复。

    我认为两个 EVM 原理图和我的原理图是相同的。

    唯一的区别是您的 EVM 已 连接 VOUT、我的 sch 连接了+3.3V、称为+3.3VO。

     +3.3VO 已升高、您的数据表显示 PG 为开漏输出。

    所以,我看到这是没问题的。  

    然后 LD16 通过孔来检查其电平、因此我不应连接到 GND。  
    如果连接到 GND、我只看到低电平。

    你能告诉我另一个不同的部分在我的屁股?

    此致、

    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuuuke-san:

    很抱歉之前提出了错误的建议。 是的、我认为您的原理图看起来很好。  但是、TPS61232 似乎无法使用 PG 函数。  因为在数据表图中、PG 侧会比较 FB 电压和 REF 电压。  但是、由于您选择了固定的 5V 输出版本、FB 将直接连接到 Vout、并将使用内部分压电阻器生成 5V 输出。  这样、FB 电压将保持高于 REF 电压。  因此、我认为这个功能可能无法正常工作。  当然、我也认为您现在看到的电压很奇怪。

    由于几乎是周末、我需要与我们的德国团队下一个星期一联系以确认内部电路、然后我会回复您。

    感谢您的耐心。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurora-San:

    再次感谢您的回答。

    好的、我将在下周等待您的 DE 团队的回答。

    此致、

    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuuuke-san:

    Aurora 将在今天晚些时候向您提供反馈。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlo-San:

    感谢您的答复。

    其实,我发现了这个原因。

    因此、连接 PG 的引脚具有下拉电阻器。

    因此、上拉电阻器 1M Ω、连接 PG 的变化小于 1M Ω。

    然后我就可以解决这个问题了。

    感谢您的合作,并向 Aurora-San 致以问候。

    此致、

    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuuuke-san:

    很高兴听到这个消息。 我还与 DE 团队核实、该器件的功能正常。 我将关闭此主题、如果您稍后有任何其他问题、您可以重新打开它。 谢谢。

    Aurora