This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:MUXMODE 设置为"Driver off&quot 时的内部上拉/下拉行为;

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1652964/am5706-internal-pull-up-down-behavior-when-muxmode-is-set-to-driver-off

部件号: AM5706

我对 AM5706 的引脚配置有疑问。

当引脚的 MUXMODE 配置为“驱动器关闭“时、您能否澄清内部上拉/下拉电阻器的最终电气状态?

在数据表的第 4.2 节“引脚属性“中、有一条有关“驱动器关闭“模式的注释:  

在驱动器关闭模式下、缓冲器配置为高阻抗。  

另一方面、该表定义了 PD “焊球复位 REL“和“PU“。 州“列如下:  

PD:通过一个有源下拉电阻器实现高阻抗  

PU:具有一个有源上拉电阻器的高阻抗  

如果某个引脚具有焊球复位 REL。 “MUXMODE“或“PU“的状态、其 PD 配置为“驱动器关闭“、以下哪项是对引脚最终电气状态的正确理解?

 (a) 内部下拉/上拉电阻器保持启用状态、该引脚变为高阻抗(即保持“具有有源拉电阻器的高阻抗“状态)。

(b) 该引脚变为高阻抗、但内部下拉/上拉电阻器被禁用(断开连接)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引用 userid=“680428“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1652964/am5706-internal-pull-up-down-behavior-when-muxmode-is-set-to-driver-off ] (a) 内部下拉/上拉电阻器保持启用状态、引脚变为高阻抗(意味着保持“具有有源上拉的高阻抗“状态)。[/报价]

    当 PU 处于活动状态时、引脚将逻辑高电平驱动、并且在 PD 引脚驱动逻辑低电平信号期间  、但这些引脚在技术上处于相对于输出驱动器的高阻抗状态、根据外部驱动引脚、将承载逻辑低电平/高电平。

    [引用 userid=“680428“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1652964/am5706-internal-pull-up-down-behavior-when-muxmode-is-set-to-driver-off ](B) 引脚变为高阻抗、但内部下拉/上拉电阻器被禁用(断开连接)。

    当关断状态时、引脚将处于高阻抗状态、即根据需要建议采用悬空至额外 PD /PU。

    此致、
    Sudheer