This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:关于 SMP 模式

Guru**** 2957790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647104/am620-q1-regarding-smp-mode

器件型号: AM620-Q1

您好、专家、

我的客户想在 mcu_plus_sdk_am62x_12_00_27 中检查 A53 SMP 模式的性能。

(1) 我认为 SDK v11 支持 SMP 模式。 v12 中 SMP 模式的完成级别是多少?

(2) 它是由 TI 官方支持还是采用实验性功能? 它是否达到了可用于商业设备的水平?

(3) SDK 中是否有任何支持 SMP 模式的示例?

image.png

(4) 我在 MCU PLUS SDK 中找到了以下 SMP 相关文档。 如果还有任何其他文档、请分享吗?

https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/12_00_00_27/exports/docs/api_guide_am62x/SMP_FREERTOS_GUIDE.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此主题将分配给主题专家。 请留出一些时间进行回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、团队、

    跟进此主题、因为我还没有听到团队的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为 SDK v11 支持 SMP 模式。 v12 中 SMP 模式的完成级别是多少?

    您能否详细说明一下完成程度是什么意思? 他们是否正在寻找任何特定的功能?

    (2) 它是 TI 官方支持的、还是作为实验功能? 它是否处于可用于商业设备的水平?

    请记下 A53 上 MCU+SDK 的发行说明:

    SDK 中是否有任何支持 SMP 模式的示例?

    SDK 中添加了 Hello World SMP 示例: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/12_00_00_27/exports/docs/api_guide_am62x/EXAMPLES_HELLO_WORLD.html 

    还添加了 SMP 任务切换示例: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/12_00_00_27/exports/docs/api_guide_am62x/EXAMPLES_KERNEL_FREERTOS_SMP_TASK_SWITCH.html 

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、遇见了、

    感谢您分享有用信息。

    您能否解释一下实验特征和参考特征之间的区别?  

    即使提供 MCU+SDK 作为客户参考、下一次 SDK 更新是否包含 A53 支持?  

    对于实验功能、我的理解是不正式支持实验功能、并且没有明确的计划、直到 MCU + SDK 支持该功能。 如果我错了、请纠正我。

    关于与 A53 和 MCU+SDK 相关的 E2E 疑问、客户可以联系谁? 是否需要将所有客户查询转至第三方?

    --

    您能否详细说明完成级别的含义? 他们是否正在寻找任何特定功能?

    我想客户想了解当前 SDK 中提供的这一功能是否仍在开发中? 此功能是否有任何进一步的发布计划?

    --

    您还能确认一下吗? 我的理解是、我们只有以下链接和您作为 SMP 相关文档分享的示例文档。

    [报价 userid=“602160“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647104/am620-q1-regarding-smp-mode

    (4) 我在 MCU PLUS SDK 中找到了以下 SMP 相关文档。 如果还有任何其他文档、请分享吗?

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/12_00_00_27/exports/docs/api_guide_am62x/SMP_FREERTOS_GUIDE.html

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavpreeta:

    指定的专家今天已离职。 请预计响应会延迟。 感谢您的合作。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tushar、认识、

    对此主题进行任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavpreeta:

    我将在内部进行检查、然后返回给您。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、遇见了、

    任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhavpreeta、

    在 A53 NoRTOS/FreeRTOS 上、只支持少数驱动程序示例、除了这些示例外、TI 没有任何支持这些示例的计划。

    因此、客户需要实现除受支持示例本身以外的驱动程序、或使用第三方实现。

    MCU+SDK 中的所有 A53 示例都是实验示例。

    如果客户想要产品化 A53 RTOS、则需要实现 MCU+SDK 支持以外的驱动程序。

    他们可以完成驱动程序实施和应用程序开发、然后在 A53 上执行测试以确认其是否有效。

    同样、MCU+SDK 不支持这些驱动程序和应用。 客户需要直接向第三方或自己寻求帮助以解决任何问题。 如果客户遇到问题、我们可以为他们提供 MCU+SDK 中支持的任何驱动程序。

    MCU+SDK 12.0 与 MCU+SDK 11 中的 SMP 没有变化

    此致、

    Anil.