This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:Processor SDK v11.02.05.02 (AM3352/AM3354) 的 SBOM 和验证状态申请

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-AM335X, AM3354, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1650938/am3352-request-for-sbom-and-validation-status-for-processor-sdk-v11-02-05-02-am3352-am3354

器件型号: AM3352
Thread 中讨论的其他部件: AM3354、PROCESSOR-SDK-AM335X

尊敬的团队:

客户如对 AM3352/AM3354 平台的 CRA(《网络复原力法案》)合规性有紧急疑问、请咨询客户。 为了解决较旧 BSP 中公开披露的漏洞、客户计划迁移到最新的 Processor SDK。

您能否根据 PROCESSOR-SDK-AM335X v11.02.05.02 (Linux 内核 6.12.49 LTS / U-Boot 2025.01) 澄清以下问题:

  1. 验证状态: 此特定 SDK 版本是否已在 AM3352 和 AM3354 器件上进行完全验证和测试?

  2. SBOM 申请: TI 是否可以提供 与此 SDK 发布版本关联的 SBOM(软件物料清单)?

  3. CRA 文档: 此版本是否有其他与 CRA 相关的合规性文档、漏洞评估报告或安全简介?

  4. 适用性:  此特定文档是否适用于 AM335x 系列?

1.gif

2.gif

 

感谢您的支持、因为这对于客户即将到来的生产时间表和合规性审计至关重要。

此致、

 

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    可以帮助解决这个问题吗?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel  

    这一专题的指定专家本周已离职。 预计会有一些延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    是否有任何更新?

    谢谢

    Daniel