This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:由 SysConfig v1.27.1 生成的 DDR 配置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1651507/dra821u-ddr-configuration-generated-by-sysconfig-v1-27-1

器件型号: DRA821U
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我们使用 SysConfig 为 U-Boot 2025.01 生成 DDR 配置 DTSI 文件。

我们在使用由以下 SysConfig 版本生成的 DDR 配置时发现了稳定性问题:

SysConfig:修订版本 1.27.1+4634

将生成的 DDR DTSI 文件集成到 U-Boot 后、电路板会在重复的上电/断电周期内间歇性地显示内核崩溃打印。

为了进行比较、我们使用以下命令生成了 DDR 配置:

SysConfig:修订版本 1.20.0+3587

使用此较旧版本生成的 DDR DTSI、我们不会在相同的重复下电上电测试期间观察到任何内核崩溃。

我们附加了使用这两个版本生成的 SysConfig 工程文件、以供您查看。

syscfg-1.27.zip  

syscfg-1.20.zip 

您能否检查附加的配置文件并确定在重复的电源循环期间可能导致不稳定的任何差异?

如果需要任何其他日志、故障转储或 DDR 初始化信息以进行进一步分析、请告知我们。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我们想提供有关前面报告的 DDR 稳定性问题的更多信息。

    我们测试中使用的 DDR 配置是使用以下 DDRSS 寄存器配置工具版本生成的:

    • 问题案例: DDRSS 寄存器配置工具 V0.12.0
    • 非问题情况: DDRSS 寄存器配置工具 0.11.0 版

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在“非问题情况“中、读取延迟输入从工具默认值修改(增加)为 32、而在“问题情况“中、读取延迟 保留为默认状态。  

    1) 您是否知道为什么在旧版本中、从工具默认值修改(增加)读取延迟? 您使用的是什么内存?

    2) 您提到的问题是在重复开/关下电上电期间内核崩溃。 如果您保持主板通电并从操作系统运行内存测试、您是否会观察到任何类型的故障?

    3) 您测试了多少个主板,其中有多少个主板出现了问题?

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    • 我们板上使用的存储器器件型号是 MT53D512M32D2DS-053 AIT。
    • 我们使用 测试大小为 100MB 的 memtester 执行了内存压力测试、同时保持板通电。 在测试过程中、我们没有观察到任何故障或与存储器相关的问题。此外、您能否告诉我们如何下载 DDRSS 寄存器 配置工具 0.11.0 版以及使用该版本执行 DDR 配置的过程?  

    谢谢、

    A·阿什维尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    3) 您测试了多少块电路板、其中有多少块电路板显示了问题?

    您是否也可以就上述问题发表意见?

    我们电路板上使用的内存器件型号为 MT53D512M32D2DS-053 AIT。
    1) 您知道为什么在旧版本中修改(增加)工具默认值的原因吗?

    您是否也可以就上述问题发表意见? 在任何情况下、您都可以尝试在 v0.12.0 配置中禁用 Read DBI、以便读取延迟/读取 DBI 配置与 v0.11.0 配置匹配。

    您能否告诉我们如何下载 DDRSS 寄存器配置工具 0.11.0 版本 以及使用该版本执行 DDR 配置的过程?  [/报价]

    您需要在此处下载 SysConfig: https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG

    您还需要点击此处下载 TDA4 DDR 寄存器配置工具的 v0.11.0(点击浏览器右上角的下载按钮): https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=jx98IRr__0.11.00.0000&isTheia=false&node=A__AFJoGm3EPYojx9uaor8Fgw__TDA4x_DRA8x_AM67x-AM69x_DDR_Config__jx98IRr__0.11.00.0000

    安装 SysConfig 并解压 v0.11.0 软件包。 打开 SysConfig、然后点击“软件产品“输入右侧的文件夹图标。 导航到提取的 DDR 配置文件。  

    此致、
    Kevin