器件型号: AM62A7
您好团队:
我们使用 SDK9 在产品中以 1920x1080@60fps 图像流运行 gstreamer 流水线。 作为流水线的一部分、我们使用以下设置执行 H264 编码
VIDEO_GOP_SIZE=60、h264_I_FRAME_PERIOD=60、h264_PROFILE=4、VIDEO_bitrate=0、FRAME_LEVEL_RATE_CONTROL_ENABLE=0、VIDEO_bitrate_MODE=0、vbV_BUFFER_SIZE=200、h264_LEVEL=12、prepend_sps_and_pps_to_idr=1
当场景中有运动时、我们通常可以在视频中看到清晰的伪影(参见图像)。
我使用 perf_stat 测量 DDR 的总带宽、其平均值为~3000MB/s 内存带宽饱和是否是导致 H.264 编码器实时性能下降的一个因素?
技术参考手册中有一个用于系统互连的 QoS 块。 我们是否可以使用此 QoS 块提高 H264/H265 编码器的优先级? 它是否有助于解决存储器访问问题、使编码器更加实时敏感。
谢谢
Jay