This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:在 AM6254 上将刻录映像刷写到 eMMC 后缺少封装

Guru**** 2959650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1651742/am625-packages-missing-after-flashing-burn-image-to-emmc-on-am6254

器件型号: AM625

您好社区:

我们正在一种音频相关应用中使用 AM6254 处理器、并在生成和刷写烧录映像时遇到问题。

完整图像中包含所有必需的软件包。 构建完整映像后、我们将生成烧录映像、并按照软件开发指南中提供的步骤将其刷写到 SD 卡中。

当我们检查 SD 卡时、所有预期的包装都存在。 此外、从 SD 卡引导电路板时、所有封装都可见并按预期运行。

但是、在使用 SD 卡将映像刷写到 eMMC 并将引导模式更改为 eMMC 后、一些软件包就会丢失。 从 SD 卡启动时可以使用相同的软件包、但从 eMMC 启动时不可见。

任何人都可以提出可能导致此问题的原因以及如何解决?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthyam:

    您能更具体地说吗? 从 eMMC 引导时是否意味着库丢失?

    如果是、请分享您刷写 eMMC 所遵循的步骤。

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vinuchandran A V,

    我观察到完整映像中存在的某些软件包未被传送到刻录映像。

    您能告诉我为什么会发生这种情况吗?

    作为参考,我附上了完整映像和刻录映像https://drive.google.com/drive/folders/1usbhMNqk9CoKTz5s-n3k8tLeCJ9wlkwb?usp=drive_link 的清单文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthyam:

    软件包可能不会出现在您尝试写入 eMMC 的刻录映像中。

    您能否在答复中将清单作为 zip 文件附上?

    另外、请回复

    如果是、请分享您刷写 eMMC 所遵循的步骤。

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinuchandran、

    我的要求是完整映像中可用的所有软件包也应存在于烧录映像中、因为烧录映像将用于生产刷写。

    作为参考,我在 ZIP 文件中附加了两个图像的清单文件以及相应的图像配方。

    https://drive.google.com/file/d/1vtbm_5Me62CgzPWlTa--JY4Unv6wi13V/view?usp=drive_link

    您能否查看它们并建议适当的方法以确保刻录映像中包括完整映像中的所有包?

    此致、
    Muthyam D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthyam:

    为生成这些映像、您遵循了哪些步骤? 请分享。

    我无法从谷歌驱动器下载。 请将其压缩并附加在此主题中。

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AM6254.zip

    您好 Vinuchandran、

    我已经按照 MYD-YM62X Linux 系统开发指南 V1.0 文档中描述的步骤进行了操作。 我参考了关于构建映像的第 3.3 和 3.4 节、并按照第 4.1 节创建可引导 SD 卡。

    创建 SD 卡后、我将硬件上的引导模式更改为 SD 引导并为设备通电。 系统已成功引导并显示一条类似于“SW Update in progress“(软件更新正在进行)的消息。 一段时间后、更新成功完成。

    然后、我关闭了该单元的电源、将引导模式改回 eMMC、然后再次为其通电。

    作为参考,我在 ZIP 文件中附加了两个图像的清单文件以及相应的图像配方。

    谢谢您、

    Muthyam D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthyam:

    我已经按照文档 MYD-YM62X Linux 系统开发指南 V1.0 中描述的步骤进行了操作。 我提到了关于构建映像的第 3.3 和 3.4 节、并按照第 4.1 节创建可引导 SD 卡。

    是否有指向上述文档的链接?

    此致、
    Vinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Venuchandran、

    我还在 ZIP 文件中包含了 MYD-YM62X Linux 系统开发指南 V1.0 文档。

    谢谢您、

    Muthyam D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthyam:

    感谢您分享文档和食谱。

    看起来像刻录映像是完整映像的剥离版本。
    如果您比较 myir-image-full.bb 和 myir-image-burn.bb、刻录映像配方中缺少许多包。

    请在 image_install 下添加所需内容并重建刻录映像以解决此问题。

    请注意、 MYD-YM62X 不是正式的 TI EVM、且该文档不由 TI 维护。

    此致、
    Vinu