This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J-Q1:从 R5F 引导 C7x/C66x?

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1653065/dra829j-q1-c7x-c66x-boot-from-r5f

器件型号: DRA829J-Q1

尊敬的团队:
目标是在 MCU 和主域之间进行域隔离、MCU 需要达到高度的功能安全。
关于 C7x 引导:

-> 可以完全从 MCU_R5F 引导 DSP (C7x/C66x)、并完全从 u-boot 和更高版本的 Linux 中隐藏它?

-Sequence 为:load R5 firmware->[从 NOR SPI 存储器加载映像-> Load firmware for C71x 和 C66xx。 ->使用 SBL_BootImage 启动 DSP (&k3xx_evmEntry)
-
完全独立于 A72 上的 uboot 和 Linux

-> 为了实现这一点、最好的软件示例起点是什么? RTOS SDK/PDK 中是否有一些代码示例可以帮助您开始使用?

提前感谢、
Anber