This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654IDKEVM:EVM 出现故障

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1641936/tmdx654idkevm-evm-has-failed

器件型号: TMDX654IDKEVM

EVM 工作正常 2 周。 下电上电后、UBoot 无法初始化存储器。 之后继续重新启动。 申请 RMA 和故障分析。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是您遇到过此问题的单个 EVM 还是多个 EVM?   

    -詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James。 我们仅购买了其中一款 EVM。 我们将其用于 Profinet 一致性测试系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tha Hang、

    您能否分享一些有关以下各项的信息、

    1.您是否从 EVM 页面尝试过 Linux SDK?  https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM65X

    2.您能否分享您目前正在使用的电源设备详情?   

    此致

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    我们尚未使用 Linux SDK。 我们使用了他们提供的 PII 北美 ETS 测试图像。 PII 北美已将此 EVM 的测试系统标准化、我假设现场有许多元件。

    https://www.profibus.com/download/profinet-test-bundle

    电源的额定电压为 12V、电流为 5.8A。 就像我之前提到的、该板运行了两周、没有问题。 下电上电后、UBoot 无法初始化 DRAM。 这使我相信他们是一个 DRAM 或内存控制器的某种故障。

    该经理上次向您的业务部门进行了检查、他们说工程师负责评估和批准 RMA。  

    为了使我们的产品进入合规性实验室、并且没有正常运行的预合规性系统、我们需要进行尽职调查、这会延迟我们基于 Sitara 的产品进入市场。

    我们希望尽早获得 RMA 签发和新董事会。  

    此致、

    Kent Hartig

    工程总监

    Williamson Corporation

    khartig@williamsonir.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kent Hartig

    感谢您的答复、您可以尝试使用此处 https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-diW9VClvQJ/11.02.05.02/tisdk-default-image-am65xx-evm-11.02.05.02.rootfs.wic.xz 的 Linux 映像吗

    如果上述操作无法引导、您能否测量以下测试点上的电压并分享结果?  

    此致

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Deepak

    我将上述映像放在 SD 卡上、并显示启动输出

    我们测量的电压以红色显示。 我在此电路板上找不到 TP25。

    您可以看到 VDDR_VTT 和 VPP_1V8 超出了规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tha Hang、

    电压测量结果表明与硬件相关的问题。

    -您可以测量 VTT 稳压器上的使能信号 S3 和 S5 (TP84 ) 吗?

    - 断电时从 VTT 导轨 (TP5 ) 到接地的电阻是多少?

    -电路板是否用于 ESD 保护环境 ( ESD 垫子,腕带等)?

    此致

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -电路板是否用于 ESD 保护环境( ESD 垫子,腕带等)? 是的,我们所有的表面都有 ESD 垫,腕带站,我们每天佩戴和测试脚跟带。 我不知道垫子对支架上的橡胶脚有什么好处。

    相对于 TP5。 电阻为 7.3K 欧姆。

    TP84。 直流电压主要为 0 伏、但看起来可能是脉冲电压。 如果需要、我可以使用示波器进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tha Hang、

    感谢您分享调查结果。

    根据提供的数据、TP84 的电压较低、但预计为高电平 (3.3V)。 为了帮助解决此问题、您能否检查 R707 两端的电压? 此外、您是否可以在电源关闭时测量 TP84 与接地之间的电阻?

    干焊点可能会影响连接性。 在这种情况下、 对 U10 引脚 7 和 8 以及 U109 引脚 8 和 9 进行焊接修复 可能会解决该问题。

    注意:这些焊接修整只能由合格的人员执行。

    此致

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    断电后的 TP84 为 99.2K Ω

    R707 上的电压为 0.687 伏

    已触摸 U10 和 U109 上的所有电极。

    没有解决问题。

    此致、Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    您能否使用示波器在以下位置进行检查? 还要检查 R707 上的电阻并在此处共享它?

    1. R707 上的探头,

    2.在 RESETSTATz TP48、 MCU_RESETSTTZ TP38、 PORz_OUT TP86、MCU_PORz_OUT TP85 上进行探头  

    还有一个问题? 所有这些测量都是在没有可引导介质 RT 的情况下进行的?

    此致

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    1. R707 上的探头  9.78K 欧姆

    2.

    RESETSTATz TP48

     MCU_RESETSTTZ TP38

    PORz_OUT TP86 无法找到测试点

    MCU_PORz_OUT TP85

    还有一个问题? 所有这些测量都是在没有可引导介质 RT 的情况下进行的?

    我想您问、进行这些测量时、固件是否正在运行? 是的。

    -肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    感谢测量结果和结果、  

    您能否分享序列号和主板版本等主板详细信息? 如果可能、您能否分享您正在使用的电路板的图像?

    您也可以尝试使用以下映像进行引导吗?
    https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-diW9VClvQJ/09.03.05.02/tisdk-default-image-am65xx-evm-09.03.05.02.wic.xz  

    此致

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    附有数字的图像:

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_9261.MOV

    引导控制台与使用规定映像的引导控制台相同。

    我们能解决这个问题吗?

    此致、Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    感谢您分享图像、我正在与团队合作、

    您能否在没有 SD 卡的情况下检查 R707 上的电压并看到其 0v? 上面您提到 0.687V 是 SD 卡

    如果其在没有 SD 卡的情况下显示为 0v、则我们可以尝试在 DDR_VTT_EN 网络上提供连接至 VCC1V8 的 10K 上拉电阻、并移除 R707 下拉电阻。 请参阅以下说明

    此致

    Deepak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    确认移除 SD 卡后、R707 周围的电压为 0V。

    -肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    感谢您的确认、您是否能够执行上述修改?

    此致

    Deepak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    我们只需要保证,如果这不起作用,我们可以更换董事会作为最后的手段。 我们正在失去网站,我们购买了这块板来建立一个一致性测试系统,我们正在失去这样做的宝贵时间。

    此致、

    -肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kent:
    我理解这种情况、对此造成的不便深表歉意。 但是、我们可能无法更换电路板、因为它最初正在运行。  
    阻抗测量似乎是正确的、因为它们几乎与工作板的值一致:
    工作板上
    TP5 = 1.9K Ω
    TP84 = 98.8K Ω
    R707 = 9.79K Ω
    如果您可以尝试之前建议的修改、这是我可以建议的最佳方法。 如果该修改不起作用、我可以建议进行另一种修改、以强制打开 VTT 稳压器 (U10)。 为此、我们只需将 TP84 短接至 VCC3V3_PREREG (C25.1)
    此致
    Deepak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    让我们讨论一下线路板交换。 您可以发送电子邮件至 khartig@williamsonir.com。

    此致、Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deepak、

    嗯、我想我不得不尝试在这个电路板上进行维修。 问题出在 TP84 (DDR_VTT_EN_3V3)。 该电压为 0V。 此使能用于驱动 DDR4 的 VTT 使能。 在查看原理图时、我在 R41 上找不到除 100K 下拉电阻之外的驱动源。 在将该引脚连接到 VCC3V3_PREREG 之前、请确认我的假设此引脚不应该悬空。

    此致、Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">SoC 尝试通过 DDR_VTT_EN_3V3 信号启用 VTT 轨、 但该信号未能达到所需的 1.8V 阈值(当前在 R707 上测量到 0.678V)。 要解决此加载问题并在不丢失其他功能的情况下恢复功能、请通过完成以下返工步骤来隔离信号:
      ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">
    • ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px="" 12px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">拆下 R41 以隔离信号线。
    • ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px="" 12px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(230,="" 232,="" 240);"=""> 按照标准板返修说明、拆下并更换 U109(电平转换器)。
    • ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px="" 12px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(230,="" 232,="" 240);"="">安装新的 10kΩ 电阻器以上拉 VTT 使能信号。

      

    感谢您尝试执行所需的返工。 请确保工作区环境为 ESD 安全环境、并且在开始之前已正确设置焊接台

    此致

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    将 U109 引脚 9 处的迹线切割到连接到 TP84 的过孔是否同样有效?  

    此致、Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    是的、如果您能够在不影响相邻层的情况下切割迹线是可以接受的。  

    此致

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    只是好奇,你能做出修改吗? 电路板现在是否按预期工作?

    此致

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    我还没有做过“手术“。 我可以在星期一上找到它。 会提供建议。  

    此致、Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    我们有机会进行了返修。 U10 的引脚 7 和 9 处的 DDR_VTT_EN_3V3 是稳定的 3.3V

    仍在 UBoot 中报告问题。 U10 周围测得的电压:

    C25 - 3.3V

    C22 - 1.28V

    C23 - 3.3V

    C37 - 640mV 至 720mV

    VDDR_VTT 看起来像它会尝试上电、但会在一小段时间后断电。 脉冲的振幅为 500mV、周期非常短。

    此致、Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    感谢您分享结果、

    您能否详细解释一下该行为?

    DDR_VTT_EN_3V3 为 3.3V、在短时间后、VDDR_VTT 同时为 0v? 是持续出现脉冲、还是下电上电后再次出现脉冲?

    是否还会打印 uBoot 输出中的任何进度或更改? 您看到的打印内容是否与上面的输出内容一样连续重复?

    您能否在断电时再次确认 TP5 两端的电阻(相对于 GND)。  

    此致

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、VDDR_VTT 在下电上电后处于~600mV 的恒定输出。

    断电时 TP5 至 DGND 为 15.9K Ω。

    与之前相同的控制台输出。 在 TP58 上连接了控制台输出和示波器跟踪。

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_9292.MOV

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_9292.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    现在 VDDR_VTT 已经稳定、您可以再次尝试上述共享的 Linux 映像吗?

    此外、您是否可以连接 CCS 并尝试通过 GEL 文件进行初始化?

    运行测试时 SoC 的温度是多少?

    此致

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Depak:

    您是否可以再次共享图像链接并向 U 提供建议? 对于 SoC、您希望我检查吗?

    我过去在 Sitara AM57x 中使用了 GEL 文件。 此型号是否有特定的过程?

    谢谢、Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    Linux 映像、请从此处获取 https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-diW9VClvQJ/11.02.05.02/tisdk-default-image-am65xx-evm-11.02.05.02.rootfs.wic.xz

    测量 U34 上的温度、

    是否能够减少 uboot 中的 DDR 时钟、然后查看?  

    此致

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    默认映像正在运行。 散热器在 74 环境温度下的温度为 95 度时的 U34。

    如何通过 UBoot 减慢 DDR 时钟? 是否有要发出的命令序列?

    谢谢、Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在尝试从引导进入 UBoot 命令提示符。 打印调平错误、不允许键盘输入、并且只是连续重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    我们将尝试通过 CCS 初始化 DDR、 请尝试安装 CCS 12.8.1 版本 (https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/12.8.1)

    下面的链接说明了如何通过 CCS 进行连接。  

    链接: —  https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/AM65X/09_01_00_02/exports/docs/processor_sdk_rtos_am65xx_09_01_00_02/docs/user_guide/ccs_setup_am65xx.html

    CCS 安装文件夹 (C:\ti\ccs1281\ccs\ccs_base\emulation\boards\am65x\gel\m4_DDR39SS) 中已经提供了 GEL 文件

    完成 6.3.1 步骤后、下一步必须将 GEL 文件 (M4_R5orA53_Startup.gel) 添加到 CortexA53_0_0 并保存

    然后、启动目标配置、首先连接 DMSC、然后连接 CortexA53_0_0 内核。

    观察控制台窗口中是否存在以下文本。

    “DDR4 初始化已通过!!!
    DDR 配置为 800MHz 操作“

    注意:-  

    请确保您选择了正确的主板、请参阅下面的 FYI

    此致

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    给我几天时间来做这件事。 现在对我来说这是一个背景项目。  

    谢谢、Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我会等待你的回信,也是你提到的以上 95 度 C 吗?

    此致

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行一个位后,温度现在是 98 华氏度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    有机会这样做。

    以下是目标运行的 CCS 控制台输出:

    DMSC_Cortex-M3_0:GEL 输出:检测到的器件修订版 2.0
    DMSC_Cortex-M3_0:GEL 输出:重新连接到 M3。
    DMSC_Cortex-M3_0:GEL 输出:无操作。 AM65xEVM 已配置。
    CortexA53_0_0:GEL 输出:VTT 稳压器已启用
    CortexA53_0_0:GEL 输出:
    PHY 初始化完成
    CortexA53_0_0:GEL 输出:DDRSS_DDRPHY_PGSR0 = 0x80000F
    CortexA53_0_0:GEL 输出:
    正在等待 DRAM 初始化完成...
    CortexA53_0_0:GEL 输出:
    DRAM 初始化完成
    CortexA53_0_0:GEL 输出:DDRSS_DDRPHY_PGSR0 = 0x8000001F
    CortexA53_0_0:GEL 输出:
    等待写入矫正完成
    CortexA53_0_0:GEL 输出:
    写入矫正完成
    CortexA53_0_0:GEL 输出:DDRSS_DDRPHY_PGSR0 = 0x8000003F
    CortexA53_0_0:GEL 输出:
    已成功完成写入水平调整
    CortexA53_0_0:GEL 输出:
    等待读取 DQS 训练完成
    CortexA53_0_0:GEL 输出:
    读取 DQS 训练已完成
    CortexA53_0_0:GEL 输出:DDRSS_DDRPHY_PGSR0 = 0x8000007F
    CortexA53_0_0:GEL 输出:
    读取 DQS 训练成功完成
    CortexA53_0_0:GEL 输出:
    等待写入水平调整完成
    CortexA53_0_0:GEL 输出:
    写入水平调整已完成
    CortexA53_0_0:GEL 输出:DDRSS_DDRPHY_PGSR0 = 0x808000FF
    CortexA53_0_0:GEL 输出:****写入水平调整训练中的错误****
    CortexA53_0_0:GEL 输出:检查每字节的写入水平调整状态...
    CortexA53_0_0:GEL 输出:
    DDRSS_DDRPHY_DX0RSR2 = 0x00000000
    CortexA53_0_0:GEL 输出:
    DDRSS_DDRPHY_DX1RSR2 = 0x00000000
    CortexA53_0_0:GEL 输出:
    DDRSS_DDRPHY_DX2RSR2 = 0x00000001
    CortexA53_0_0:GEL 输出:
    DDRSS_DDRPHY_DX3RSR2 = 0x00000000
    CortexA53_0_0:GEL 输出:
    DDRSS_DDRPHY_DX4RSR2 = 0x00000000
    CortexA53_0_0:GEL 输出:
    DDRSS_DDRPHY_DX0RSR3 = 0x00000000
    CortexA53_0_0:GEL 输出:
    DDRSS_DDRPHY_DX1RSR3 = 0x00000000
    CortexA53_0_0:GEL 输出:
    DDRSS_DDRPHY_DX2RSR3 = 0x00000001
    CortexA53_0_0:GEL 输出:
    DDRSS_DDRPHY_DX3RSR3 = 0x00000000
    CortexA53_0_0:GEL 输出:
    DDRSS_DDRPHY_DX4RSR3 = 0x00000000
    CortexA53_0_0:GEL 输出:

    ====

    DDR4 初始化失败!!!!
    DDR 配置为 800MHz 操作
    ====

    CortexA53_0_0:GEL 输出:DDRSS_DDRPHY_PGSR0 = 0x808000FF

    此致、Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kent:
    感谢您分享结果。
    因此、字节 2 数据线显示错误。 如果您要继续使用具有简化 DDR 数据总线的同一 EVM、我们可以尝试将 DDR 数据总线宽度从 32 位减少到 16 位。 我可以为您提供一个 GEL 文件、以便在需要时使用 16 位总线宽度进行测试。
    或者、我们可以尝试更换其中一个 DDR 芯片、但不确定处理器侧是否损坏、类似于 VTT 使能引脚。  

    此致

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    此时、选择另一块电路板更有意义。 在我们两个人之间、我们花费了很多工时、没有取得积极的结果。 对于这些精细配置的器件、我必须将电路板发送到 CM 来执行这项工作。

    此致、Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    我完全理解您的顾虑、感谢您在调查此问题时付出的时间和努力。  如果您有任何其他问题或需要其他帮助、请随时联系我们。

    此致

    Deepak