This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:SPI-NOR 失败、错误为–13

Guru**** 2958420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1652586/j784s4xevm-spi-nor-failed-with-error--13

器件型号: J784S4XEVM

在 SD 引导模式下、根据 Linux SDK 版本、会发生 SPI-NOR 故障。

以下是引导日志。

ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-10_01_00_05:好的

[  4.504551] SPI-NOR spi0.0:s28hs512t (65536 KB)
[  4.509558]在 MTD 设备 47040000.SPI.0 上找到 7 个命令行部分分区
[  4.516158]在“47040000.SPI.0“上创建 7 个 MTD 分区:
[  4.521632] 0x000000000000-0x000000080000:“ospi.tiboot3“
[  4.527888] 0x000000080000-0x000000280000:“ospi.tispl“
[  4.533781] 0x000000280000-0x000000680000:“ospi.u-boot“
[  4.539753] 0x000000680000-0x0000006c0000:“ospi.env“
[  4.545474] 0x0000006c0000-0x000000700000:“ospi.env.backup“
[  4.551794] 0x000000800000-0x000003fc0000:“ospi.rootfs“
[  4.557774] 0x000003fc0000-0x000004000000:“ospi.phypatern“
[  4.564172] Cade-QSPI 47040000.SPI:未找到模式。 跳过校准。
[  4.573584] spi-NOR spi1.0:mt25qu512a (65536 KB)
[  4.578667]在 MTD 设备 47050000.SPI.0 上找到 7 个固定分区
[  4.585703]在“47050000.SPI.0“上创建 7 个 MTD 分区:
[  4.591175] 0x000000000000-0x000000080000:“QSPI.tiboot3“
[  4.597225] 0x000000080000-0x000000280000:“qsp.tispl“
[  4.603102] 0x000000280000-0x000000680000:“QSPI.u-boot“
[  4.609047] 0x000000680000-0x0000006c0000:“qspi.env“
[  4.614740] 0x0000006c0000-0x000000700000:“qspi.env.backup“
[  4.621027] 0x000000800000-0x000003fc0000:“QSPI.rootfs“
[  4.626967] 0x000003fc0000-0x000004000000:“QSPI.phypatern“

ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-11_02_00_04:不正常

[2.573713]  spi-nor spi0.0:恢复失败、出现–13
[2.573720]  spi-nor spi0.0:使用驱动程序 spi-nor 的探测器失败、错误为–13
[2.575485]  spi-NOR spi1.0:恢复失败、出现–13
[2.575489]  spi-nor spi1.0:使用驱动程序 spi-nor 探测失败、错误为–13

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们是在 EVM 还是定制电路板上执行上述实验?

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    问题已解决。

    在 EVM 上观察到该失败。 它发生在 SDK 版本 11_01_02_01 (Yocto Project) 中、但可以与 11_02_00_04 一起使用。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息。 我现在将关闭主题、但如果您有任何与该主题相关的其他问题、请随时联系我们。