This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM243 类型的标识"E"或"F"

Guru**** 2943370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1653973/am2432-identification-of-am243-type-e-or-f

器件型号: AM2432

您好:

我们使用 AM243。 如果我们使用类型“E“或类型“F“、我们如何通过软件检测处理器类型

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您可以读取寄存器 MAIN_CTRL_MMR_CFG0_JTAG_USER_ID。 Field DEVICE_ID [31:13]将显示您拥有的处理器类型。

     

    此致、

    Borislav Lazarkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    BR Michael