This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821 文档说明

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1654603/dra821u-documentation-clarification-for-dra821

器件型号: DRA821U
主题: DRA821 中讨论的其他器件

q1) 您好、我正在尝试将我的头盖在哪些文档上、我应该使用哪些文档?

我需要有关 DRA821 的文档。

我发现:

1) 面向 J7200 -> software-dl.ti.com/.../index.html 的 PSDK Linux 文档

2) 面向 J7200 -> https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j7200/11_02_00_02/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/index.html 的 PSDK RTOS 文档

3) PSDK RTOS 文档还指向 PDK 文档-> https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j7200/11_02_00_02/exports/docs/pdk_j7200_11_02_00_15/docs/userguide/j7200/index_j7200.html

1) 我设法找到此文档 4) https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/10_01_00_04/exports/docs/pdk_jacinto_10_01_00_25/docs/userguide/jacinto/modules/keywriter.html 、这个似乎是 PDK Jacinto 文档?

当我比较 3 和 4 时似乎有点 messy...especially、因为它们看起来有点相似、但是 3 缺少 OTP Keywriter 的描述、它可以在模块/OTP KEYWRITER 下的 4 中找到

如何找到最新的 PROCESSOR-SDK-RTOS-jacinto7 文档?  这几乎与 3 完全相同、但 3 称为 PDK J7200、4 称为 PDK Jacinto

除了 1 和 2 之外、我不知道应该浏览哪些文档。  

问题 2) 两者之间有什么区别  

- J721S2  
- J784S4
- J742S2
- J722S

我的意思是、它们中有任何一个= DRA821?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不清楚最终目标是什么、因此一般情况下会做出响应。

    • 概括而言、J7200/DRA821 可以互换使用。   这是 Jacinto 系列中的一款器件。

    下面提供了 Jacinto 系列器件的链接

    对于每个器件、PSDK RTOS 软件将使用 R5 和 C7x 内核。   PSDK Linux、PSDK QNX 或其他 HLOS 软件将在 ARM A53/A72 内核上使用。

    TI.com 上的产品浏览器可用于器件比较。

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 P B:

    在高层 J7200/DRA821 可以互换使用。   这是 Jacinto 系列中的一款器件。

    TI SDK 为超集器件提供软件、所有这些器件都遵循 J7xxx 命名约定。 您可以在各个产品数据表的器件命名规则部分中看到这一点。

    因此、可与 DRA821 一同使用的 SDK 均在 PROCESSOR-SDK-J7200 软件开发套件 (SDK)| TI.com 下列出。

    我还建议您观看 Jacinto 7 培训视频、尤其是“处理器软件概述“部分、简要了解软件 SDK。

    我发现的是:

    我猜你从谷歌找到了这些链接。 默认情况下,Google seach 会对一些较旧的 SDK 链接进行索引。 请点击上面链接中的相关 Processor SDK、该链接将列出每个 SDK 及其相应的文档。

    11.2 SDK 是最新的 SDK、我们将在本月末发布 11.2.1 维护 SDK 版本。 我建议您从这些 SDK 中的任何一个开始。

    如何找到最新的 PROCESSOR-SDK-RTOS-jacinto7 文档?  这几乎与 3 完全相同、但 3 称为 PDK J7200、4 称为 PDK Jacinto

    3 中的链接实际上是 PDK 组件的最新 J7200 RTOS SDK 文档。 PDK 是整个 RTOS SDK 中的基本驱动程序级组件。 链接 4 是 J721E SoC 的等效 PDK 文档、这是第一个 J7 或 TDA4 SoC。

    特别是当我比较 3 和 4 时、因为它们看起来有点相似、但是 3 缺少对 OTP Keywriter 的描述、可以在 Modules/OTP KEYWRITER
    下的 4 中找到。

    对于 J7200、#4 中的相同 Keywriter 文档也可以针对#3 进行扩展。 由于某些封装问题、目前#3 中缺少该字段、但 KeyWriter 应用也适用于 J7200/DRA821。 如果您对 KeyWriter 应用程序文档感兴趣、可以利用它。  

    希望这有助于您理解我们的 SDK。

    此致

    Suman