This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:OV9284 暴露和增益所需的指南

Guru**** 2956110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1653940/am620-q1-guidance-required-for-ov9284-exposure-and-gain

器件型号: AM620-Q1

尊敬的团队:

我们将 AM6204 SoC 与 OV9284 图像传感器和 OV9282 Linux 驱动程序配合使用。 ov9282.c 

根据环境光传感器 (ALS) 照度值、我们启用 IR LED 来进行夜间操作。 但是、当 IR LED 打开时、捕获的图像会过度曝光(白光)。

目前、在 OV9282 驱动器中:

曝光默认值:0x02BC(通过寄存器 0x3500–0x3502 进行编程)
模拟增益默认值:0x20(寄存器 0x3509)

我们知道驱动程序会通过 V4L2 曝光和增益控制更新这些值。 请告知:

  1. 当前配置的曝光和增益值是否适用于弱光操作。?
  2. 对于日间模式和 IR 照明夜间模式、通常建议使用哪些曝光和增益值。
  3. 启用 IR LED 后、是否有针对暗/夜条件的任何建议动态曝光和增益调优策略、以避免图像饱和。

此外、我们一直在尝试使用 OV9284 选通输出、以便 IR LED 能够自动与传感器曝光时间同步。

我们尝试通过传感器寄存器启用选通输出 (ov9282_update_exp_gain);但是、我们无法使选通引脚或寄存器与曝光同步自动工作。

作为权变措施、根据 ALS lux 值、我们通过编程来通过 I2C 手动启用选通输出:

0x3006 = 0x08
0x3027 = 0x08
0x3009 = 0x08

使用这些设置、选通信号变为高电平、IR LED 成功亮起。

因此、请提供以下指导:

  1. 如何配置 OV9284 选通功能、使其与传感器曝光时序自动同步。
  2. 是否需要进行任何驱动程序级修改才能实现自动曝光与选通同步。
  3. 用于 IR 照明夜间运行期间动态曝光和增益控制的建议寄存器设置。

任何有关传感器调优或驾驶员修改的建议都将不胜感激。

感谢您的支持。

此致、
Navami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navami:

    我假设这是上一个线程的延续:  AM620-Q1:OV9282 曝光和存储不同步 

    我已经查看了更新的驱动程序。 以下是我注意到的几点:

    1.函数 ov9282_set_shopping 似乎不在任何地方被调用,所以我假设你在其他通用驱动程序中使用它。
    2.使用寄存器 0x3009 启用选通的调用在 ov9282_update_exp_gain 中似乎不存在、该函数是任何下游 ISP 将通过 V4L2 API 访问的函数。

    如何配置 OV9284 选通功能、使其与传感器曝光时间自动同步

    为此、您需要查阅传感器模块数据表。 传感器模块的制造商将共享这些信息。

    是否需要进行任何驱动程序级修改才能实现自动曝光到选通同步。

    除了我的答复中的第 2 点以外、我认为你不会错过太多。 只要 ov9282_update_exp_gain 中的计算就可以正常运行。 如果需要该功能、作为 ov9282_set_zone 的一部分、可能还需要相同的计算。

    采用建议的寄存器设置在采用 IR 照明的夜间操作期间进行动态曝光和增益控制

    为此、您需要咨询传感器模块供应商。

    除此之外、您可能需要 ISP 实施。 以下是实现该目标的几种方法:

    1.使用内置 ISP 的传感器模块。
    2.使用基于软件的 ISP 解决方案。
    3.切换到具有 ISP 的 SoC。 在 Sitara 中、我们有 AM62A1 器件、与 AM62 不同的是、它具有编解码器和 ISP、但没有 GPU。 请查看这是否也足以满足您的用例需求。

    此致、
    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“696873“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1653940/am620-q1-guidance-required-for-ov9284-exposure-and-gain
    1. 当前配置的曝光和增益值是否适用于弱光操作。?
    2. 对于日间模式和 IR 照明夜间模式、通常建议使用哪些曝光和增益值。
    3. 启用 IR LED 后、是否有针对暗/夜条件的任何建议动态曝光和增益调优策略、以避免图像饱和。

    [/报价]

    这些超出了我们的支持范围。 请按照 Jay 的建议、联系传感器供应商。