This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5515:TMS320C5515/C5517 USB 串行端点

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515, TMS320C5517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1654531/tms320c5515-tms320c5515-c5517-usb-serial-endpoint

部件号: TMS320C5515
主题 TMS320C5517 中讨论的其他器件

您好、

我继承了几种使用 TMS320C5515 和 TMS320C5517 DSP 的设计。 我正在尝试实现一个 USB 串行接口、以便该电路板在操作系统中显示为 USB 串行设备。 目的是接收基于文本的命令、并输出基于文本的响应和其他调试信息(可能是使用单独的串行端点上的调试信息,但这目前并不重要)。

我使用的是 CCS v12.8 和 TMS320 DSP/BIOS v5.42。 我期望接口实现使用芯片支持库 (CSL)。

我尚未实现任何类型的 USB 设备、因此任何信息都会有所帮助。

我已经阅读了多份 TI 文档、包括 TMS320C55x CSL USB 程序员参考指南 (SPRU511)。 该文件第 3.1 节包括以下声明:

CSL USB 图形用户界面 (GUI) 有助于实现通用串行总线 (USB) 模块的配置。

在哪里可以获得此 CSL USB GUI 应用程序?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在哪里可以获取此 CSL USB GUI 应用程序?

    使用 BIOS 4.x 时、这是 CCS 3.3(或更早版本)中提供的一个很旧的工具 它已完全过时,并已被支持了很长时间。

    对于其他问题、最好由设备专家回答。 我将提请他们注意这一问题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、

    感谢您的答复。

    根据您的响应可以得出结论、CSL USB GUI 应用程序与 DSP/BIOS v5.42 不兼容吗? 如果正确、该工具对该工程将不有帮助。

    我很感激这可能是一个很旧的工具、但它参考了 TMS320C55x CSL USB 程序员参考指南 (SPRU511)。 该文件日期为 2001 年 10 月、但尚未被取代。 因此、这是与 C5515/C5517 器件密切相关的文档。 这两个器件都在 TI 站点上列为“正在供货“、因此似乎有理由期望获得器件、文档和参考工具的支持。

    如果器件状态为“不建议用于新设计“、而不是“正在供货“、则缺乏支持将更容易理解。 我预计这种状态的变化会导致我们对 DSP 的选择做出不同的设计决策。 使用 C5517 的设计尚未完成、但在给定当前 DSP 器件状态的情况下很难争辩设计应替换 DSP。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的响应得出 CSL USB GUI 应用程序与 DSP/BIOS v5.42 不兼容吗? 如果正确、该工具将对该工程不起作用。

    我在 DSP/BIOS 4.x CDB GUI 上刷新了我的存储器、它看起来与 CSL USB GUI 有点不同、因为它记录了您提供的链接。 因此、我对您提到的 GUI 一无所知。

    在任何情况下、您的问题都需要由设备专家回答。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢。

    我找到了另一个论坛查询(SPRU511 CSL USB 图形用户界面)、其中建议的解决方案是“联系您的 ti 代表并索取 C5505USBWIN.zip“。 除了在这些论坛上、我不确定我如何联系 TI 代表。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BJC:

    您提到的是 C5515/5517 的 USB CDC 支持。 CSL 3.08.00 确实支持 USB CDC。 请查看以下示例:

    C:\ti\C55_LP\C55_CSL_3.08.01\ccs_v6.x_examples\USB\CSL_USB_CdcExample。

    除了 USB CDC 之外、CSL 3.08.00 还支持 USB MSC 和 HID:

    C:\ti\C55_LP\C55_CSL_3.08.01\ccs_v6.x_examples\USB\CSL_USB_HidExample

    C:\ti\C55_LP\C55_CSL_3.08.01\ccs_v6.x_examples\USB\CSL_USB_MSC_dmaExample

     有关详细信息、请查看 C:\ti\C55_LP\C55_CSL_3.08.01\doc\c55xx_csl_example_reference.chm 中的“CSL USB 示例文档“部分

    此致、

    Ming  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 我只是偶然发现了那些文件,你回答。 我不理解我遗漏了正确的术语。 也就是说、我不理解 USB 串行接口的正确描述是通信器件类 (CDC)。

    此致。