This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:TIDEP032、其中 LED 为 LED1C

Guru**** 2958370 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1651391/am2432-tidep032-which-led-is-led1c

器件型号: AM2432
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

在 TIDL 示例中、 HAL_GPIO_LED1C 在 Sys_main.c 中进行切换

LED1C 在引脚 ADC0_AIN4/H20 上配置、并进入 BoosterPack J3。

image.png

image.png

在哪里可以找到 LED1C?

BR Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexander

    谢谢你。

    请在此处共享指向您所参考设计的链接。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kallikuppa:  

    当然、请查看第 23 页的此处-> ALX 焊球->原理图中的 H20 名称:BP_ADC_AIN4

    AM243x LaunchPad 开发套件用户指南(修订版 F)

    请访问:

    BP-AM2BLDCSERVO 评估板|德州仪器 TI.com

    然后、请在此处下载设计包、将其解压缩、然后您将找到文件 PROC152E2 (001)_Sch.PDF。

    然后可以在此处查找_ADC0_AIN4。

    这是 TIDEP 示例中的原始 SysConfig:

    下面是努力切换 LED1C 的代码:

    在代码中我们切换 LED1C、但在电路中我找不到 LED1C。

    BR Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexander

    我收到了一位专家的以下答复。 检查这是否有帮助?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    是的、我想我要在 SysConfig 中配置一个空闲引脚。

    PS:H20 无法驱动 DRV_FAULT LED。 它直接由 DRV IC 驱动

    BR Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexander

    感谢您发送编修。

    此致、

    Sreenivasa.