This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:动态频率调节 (DVS) 和热限制支持查询 (2)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1654545/tda4vh-q1-dynamic-frequency-scaling-dvs-and-thermal-throttling-support-inquiry-2

器件型号: TDA4VH-Q1

您好、TI 专家、  

感谢您之前关于 TDA4VH-Q1 (J784S4) 上 CPU DFS 支持的回复。
我们有几个后续问题:

TDA4VH-Q1 的 OPP 表
您提到、J784S4 上的两个 A72 集群需要两组频率表。
您能否告知我们、TRM 或数据表中是否记录了每个 A72 集群支持的 OPP(频率)水平?
如果不是、TI 是否可以直接提供两个仪表组支持的频率阶跃?

2.移植计划和官方 SDK 支持
关于将补丁从应用手册 SDAA069 移植到 TDA4VH-Q1 的相关信息
TI 是否有计划在未来的 SDK 版本中正式包含对 J784S4 的 DFS 支持?
或者、这是否应由客户独立实施?

3. TDA4VH-Q1 上的热限制验证
是否在 TDA4VH-Q1 (J784S4) 上验证了基于 Linux 热框架的 A72 频率节流(跳变点触发被动冷却)?
如果是、您能否分享一个参考 DTS 示例或我们可以参考的任何测试结果?

谢谢你。

此致、Jaewon