This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:启用连续 GPMC 时钟 (AM243x)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1653812/am2434-enabling-continuous-gpmc-clock-am243x

器件型号: AM2434
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

为了使 GPMC0_CLK 引脚输出连续时钟信号、需要配置哪些寄存器? 我想以 FPGA 的 GPMC 接口时钟频率运行连续时钟。 对于 PADCONFIG31 寄存器、我是否只需要将 MUX MODE 设置为 4? 或者我是否必须进行任何其他修改? 非常感谢。