This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:USB IRQ 引脚

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1648615/dra821u-usb-irq-pin

器件型号: DRA821U

尊敬的团队:

我们正在使用 DRA821U2 定制电路板。  

我们已将 (D5) WKUP_GPIO0_31 引脚作为 IRQ 引脚连接到 FUSB302MPX Type-C 控制器、我们观察到有时 IRQ 未清除、因为此 Type-C 无法正常工作、是否有清除 IRQ 或在内部提供上拉电阻的选项

此致、

A·阿什维尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Ashwini

    分配的专家将休假、将于 2026 年 5 月 28 日返回。请允许我们在某个时间 tt 对此进行响应。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwini:

    我将联系硬件专家来查看该查询。

    同时、您能否分享定制电路板的 USB 硬件原理图。

    此致

    Gokul Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwini:

    是的、当在引脚多路复用期间设置此引脚时、它能够具有内部上拉或下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII ShreyasRao,

    感谢您的答复。

    请在下面找到与 USB Type-C 接口相关的原理图。


    IRQ 引脚在引脚多路复用中配置、如下所示:


        wkup_typec_irq_pins_default:wkup_typec_irq_pins{
            pinctrl-single、pins =<
                J721E_WKUP_IOPAD (0x4、PIN_INPUT、7)/*(D5) MAIN_OSPI0_CSn3.WKUP_GPIO0_31*
            >;
        };

    但是、我们观察到 IRQ 未被清除。

    您能告诉我们是否需要检查任何其他配置

    此致、

    A·阿什维尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否是 TI 的 FUSB302 器件? 我不确定其他器件的行为方式。  

    在清除 IRQ 之前、ISR 中的所有中断可能都需要处理。  

    另一项建议是将 IRQ 设置为电平触发、而不是边沿触发。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ShreyasRao:

    感谢您的答复。

    另一个建议是将 IRQ 作为电平触发、而不是边沿触发。  [/报价]

     drivers/GPIO/GPIO-DaVinci。此驱动程序是否支持触发级别。(Linux 6.12.57)。

    此致、

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“684563“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1648615/dra821u-usb-irq-pin/6380438

     drivers/GPIO/GPIO-DaVinci。此驱动程序是否支持触发级别。(Linux 6.12.57)。

    [/报价]

    是的、它接受低电平和高电平 IRQ。  

    但更重要的是、需要确保中断/INTA/INTB 寄存器在 ISR 中全部被清除、并且 int_n 实际上会在中断之间变为低电平。