This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:通过 SERDES 端口的 TDA4VH CPSW9G 接口是否支持 10GbaseKR 模式 PHY?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1654750/tda4vh-q1-whether-tda4vh-cpsw9g-interface-through-serdes-port-support-10gbasekr-mode-phy

器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH

尊敬的专家:

我们的客户希望在 TDA4VH CPSW9G 接口上使用 10GbaseKR 模式 PHY。 他们将尝试启用第 73AN 条+第 72LT 条函数。

根据我们的 TRM、我们似乎只支持 clause72-7 串行功能。 您能否请检查 TDA4VH 设计是否支持这种 10GbaseKR 黑工厂功能?

此致!

Han Tao

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Tao Han、

    TDA4VH 器件不支持具有自动协商和链路训练的 10GBaseKR 模式。  

    它已在数据表中列出、如下所示:

    不过、该器件能够在其 SERDES 引脚上支持 10G 吞吐量。 如果需要、需要通过手动调整 TX 均衡来配置链路训练。

    对于没有链路培训的客户来说、这是否是一个非新手、PHY 是否支持 10GBaseKR? 默认 EQ 设置已在内部针对 10G 支持进行了测试。