This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH-Q1–动态频率调节 (DVS) 和热限制支持查询

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1652981/tda4vh-q1-tda4vh-q1-dynamic-frequency-scaling-dvs-and-thermal-throttling-support-inquiry

器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH

您好、

我们目前正在将 TDA4VH-Q1 集成到我们的系统中、对运行时频率控制和热保护有疑问。

  1. TDA4VH-Q1 是否支持动态电压/频率调节 (DVFS)-在运行时改变 CPU/DSP 内核时钟频率?
  2. 是否可以根据热条件或工作负载动态控制工作频率?
  3. 如果支持、推荐的控制方法是什么? (例如寄存器访问,Linux 热框架、SDK API 或 TRM 参考)
  4. 该器件是否包含自动热节流、可在达到温度阈值时降低时钟速度?

热感知频率调节是我们系统设计中的一个关键因素。 非常感谢任何文档(TRM、应用手册和 SDK 指南)。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“703115“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1652981/tda4vh-q1-tda4vh-q1-dynamic-frequency-scaling-dvs-and-thermal-throttling-support-inquiry
    • TDA4VH-Q1 是否支持动态电压/频率调节 (DVFS)-在运行时改变 CPU/DSP 内核时钟频率?
    [/报价]

    默认 SDK 不支持这一点。

    [引述 userid=“703115“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1652981/tda4vh-q1-tda4vh-q1-dynamic-frequency-scaling-dvs-and-thermal-throttling-support-inquiry
    • 是否可以根据热条件或工作负载动态控制工作频率?
    [/报价]

    什么是操作系统? Linux OS 有一些挂钩、仅适用于 A72 内核、而不适用于 DSP。

    [引述 userid=“703115“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1652981/tda4vh-q1-tda4vh-q1-dynamic-frequency-scaling-dvs-and-thermal-throttling-support-inquiry
    • 如果支持、推荐的控制方法是什么? (例如寄存器访问,Linux 热框架、SDK API 或 TRM 参考)
    [/报价]

    如第一个问题中所述、我们不支持 SDK 开箱即用的这种支持。

    [引述 userid=“703115“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1652981/tda4vh-q1-tda4vh-q1-dynamic-frequency-scaling-dvs-and-thermal-throttling-support-inquiry
    1. 该器件是否包含自动热节流、可在达到温度阈值时降低时钟速度?

    [/报价]

    Linux 具有可处理 A72 频率节流的热框架。  

    您必须从应用手册移植一些补丁: https://www.ti.com/lit/an/sdaa069/sdaa069.pdf

    说的是、TDA4VH 有 2 个 A72 集群。 因此、我们需要两组满足 2 个集群的 OPP 表。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:  

    感谢您之前关于 TDA4VH-Q1 (J784S4) 上 CPU DFS 支持的回复。
    我们有几个后续问题:

    TDA4VH-Q1 的 OPP 表
    您提到、J784S4 上的两个 A72 集群需要两组频率表。
    您能否告知我们、TRM 或数据表中是否记录了每个 A72 集群支持的 OPP(频率)水平?
    如果不是、TI 是否可以直接提供两个仪表组支持的频率阶跃?

    2.移植计划和官方 SDK 支持
    关于将补丁从应用手册 SDAA069 移植到 TDA4VH-Q1 的相关信息
    TI 是否有计划在未来的 SDK 版本中正式包含对 J784S4 的 DFS 支持?
    或者、这是否应由客户独立实施?

    3. TDA4VH-Q1 上的热限制验证
    是否在 TDA4VH-Q1 (J784S4) 上验证了基于 Linux 热框架的 A72 频率节流(跳变点触发被动冷却)?
    如果是、您能否分享一个参考 DTS 示例或我们可以参考的任何测试结果?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正如我在上一次答复中提到的、这不是 SDK 的一部分、因此没有尝试。

    数据表仅提及 2GHz。

    我们已经在其他 TDA4 SoC 中试用了 1GHz 和 500MHz 技术、并且效果良好。

    上述数据表仅声称 2GHz。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaewon:

    2GHz 的 A72 频率是最大频率。  没有具体的 下限、但实际上、您应该考虑将 1.5GHz 和 1.0GHz 作为降低频率的选项。  您还应使用 PET 工具来确定 DFS 复杂性 在您的系统中是否值得。  考虑到 SoC 其他部分消耗的总体功率、节省的功耗并不是很显著。

    J784S4、TDA4VH、TDA4AH、TDA4VP、TDA4AP、 AM69 功耗估算工具用户指南(修订版 A)

    此致、

    Kyle