This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:寻求汽车多摄像头系统 (8 通道 3MP/30FPS、ASIL-B) 的 SoC 建议

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1653418/tda4ven-q1-seeking-soc-recommendation-for-automotive-multi-camera-system-8-channel-3mp-30fps-asil-b

器件型号: TDA4VEN-Q1

尊敬的 TI 团队:

我目前正在设计一款汽车系统、希望申请推荐合适的 SoC。 以下是我的系统要求:

  • 摄像头输入: 最初 5 个摄像头 (3MP @ 30 FPS)、计划在未来扩展到 6–8 个摄像头。

  • 安全标准: 必须支持高达 ASIL-B 的功能安全

  • I/O 要求: 至少需要 2 个数字输入和 2 个数字输出。

  • 应用: 汽车视觉/感知系统。

您能否推荐最合适的 TDA4(或其他相关汽车 SoC)器件型号来处理此数据吞吐量并满足安全要求?

此外、如果您能为使用推荐的 SoC 的多摄像头输入配置提供参考设计或方框图示例、我将不胜感激。

感谢您的支持。

 

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    请您分享您的建议吗?

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、

    TDA4AEN ,能做得很好的工作,但我想了解更多,请写信给我 a-choudhary@ti.com

    我将在此处关闭该主题

    此致

    Anshu