This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J-Q1:从 LPDDR4 电子表格配置工具(修订版 0.10.0)迁移到 SysConfig 配置工具(修订版 0.12.0)?

Guru**** 2939770 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1653582/dra829j-q1-migrate-from-lpddr4-spreadsheet-configuration-tool-rev-0-10-0-to-sysconfig-configuration-tool-rev-0-12-0

器件型号: DRA829J-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好:  

 

我们已经使用您基于电子表格的工具为硬件成功创建了 LPDDR4 配置 (SPRACU8B_Jacinto7 DDRSS_RegConfigTool.xlsb、版本 0.10.0)。 即使在极端条件下、硬件也能正常运行、LPDDR4 制造商已成功测量并确认了 LPDDR4 信号质量。

但是、在我们使用 Nanya 的初始 LPDDR4 器件时、从 LPDDR4 启动开始就存在一些问题。 通过向 Jacinto LPDDR4 控制器发出双复位命令或使用更新的 LPDDR4 器件、可以解决这些问题。 其他制造商提供的 LPDDR4 器件也会运行。

 

适用于 DDRSS 的新更新 SysConfig 工具的修订历史记录(修订版 0.12.0)显示了一些关键点/更新、这些点/更新甚至可能与我们上面提到的早期问题有关、也可能仍然徘徊在后面显示。 例如(来自 RevisionHistory.html):

1) 添加了对勘误表 i2160 的支持(必须在 LPDDR4 命令总线训练期间定义有效 Vref 范围)

3) 在 CS 训练期间使用所有 CA 信号。

8) 修复工具错误,以确保控制器和 PHY 都在相同的工作频率设置下工作

9) 修复工具错误…

……还有更多…

 

 

现在我的问题:

  1. 我们的配置似乎能够正常工作(可能除了前面提到的以某种方式解决的 LPDDR4 启动问题之外)。  
    我们是否必须使用 SysConfig 工具的新 0.12.0 版本更新配置?

  2. 您会推荐更新吗?

  3. 是否有办法将基于旧电子表格的配置导入到新的 SysConfig 工具中?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“564518“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1653582/dra829j-q1-migrate-from-lpddr4-spreadsheet-configuration-tool-rev-0-10-0-to-sysconfig-configuration-tool-rev-0-12-0
    • 我们的配置似乎能够正常工作(可能除了前面提到的以某种方式解决的 LPDDR4 启动问题之外)。  
      我们是否必须使用 SysConfig 工具的新 0.12.0 版本更新配置?

    • 您会推荐更新吗?
    [/报价]

    对于未实现挂起到 RAM 用例的 J721E 器件、包含版本 0.12.0 开始的#1-#3 可能是有益的主要更改。 这些更改都与命令总线训练有关、实施这些更改是为了防止命令总线训练失败(DDR 初始化失败)对于设计可能较边缘的系统。 因此、故障签名会是系统在 DDR 初始化期间挂起。 如果您从未观察到此行为、则您的系统可能不需要进行此更改。  

    我们也建议启用 DBI、尽管这是一个用户输入、可能已在 v0.10.0 中启用。

    对于 0.12.0 版的#8、这没有功能影响、因为我们从未支持 F1 / F2 的不同频率。  

    如果您将读取前导码保留为工具默认值(静态读取前导码)、则版本 0.12.0 中的#9 将不会产生任何影响。  

    是否有办法将基于电子表格的旧配置导入到新的 SysConfig 工具中?

    不、很遗憾、没有。  

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    感谢您提供的信息。 我使用了 V12 SysConfig 并重新创建了与使用 V10 电子表格工具实现的相同配置。  

    我想确保只有工具相关的更新没有我可能引入的任何错误进入配置文件(即 V10 配置完全运行)。 除了 V12 SysConfig 中引入的更改外、V12 SysConfig 的结果应与 V10 配置相同。 正如预期的那样、输出文件中存在一些小差异。 但是、由于我不知道这些配置触发的函数、我无法真正确定这一点。

    • 如果我有有关这些寄存器用途的文档、我可以验证从 V10 更新到 V12 所引入的更改。 是否提供了有关所生成配置中的寄存器的文档(也许您可以给我一个指针)?  
    • 是否有其他(更好)方法来验证不会将不必要的更改引入新生成的配置?

    我附加了这两种配置、以防您需要查看。

    信息:

    该接口以 1600MHz 运行、但我们仅使用支持 2133MHz 的 RAMS。 我们的温度达到 105°C。 有意关闭 dBi。  

    e2e.ti.com/.../LPDDR4_5F00_Config_5F00_V10.zipe2e.ti.com/.../LPDDR4_5F00_Config_5F00_V12.zip