This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:systemd-shutdown:无法禁用硬件看门狗

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1654420/dra821u-systemd-shutdown-failed-to-disable-hardware-watchdog

器件型号: DRA821U
主题: DRA821 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我正在设计一个运行 Linux、基于 DRA821 处理器的定制电路板。 在正常重新引导(从 Linux 用户空间执行“reboot“命令)期间、系统将成功关闭并最终重新启动。 但是、在关闭序列期间、始终会观察到以下消息:


[31.577965] 看门狗: watchdog0 : nowayout 阻止看门狗停止!
[31.584860] 看门狗: watchdog0:看门狗没有停止!
[31.600296] systemd-shutdown [1]:使用硬件看门狗“K3 RTI 看门狗“、版本 0、设备/dev/watchdog0
[31.610151] systemd-shutt[1]:不支持修改看门狗硬件超时、重复使用已编程的超时。
[31.620847] systemd-shutdown [1]:看门狗正在运行、硬件超时为 1 分钟。
...
[31.801415] 看门狗: watchdog0: nowayout 阻止看门狗停止!
[31.808288] systemd-shutdown [1]:无法禁用硬件看门狗、忽略:设备或资源忙
[31.817670] 看门狗:watchdog0:nowayout 防止看门狗停止!
[31.824531] 看门狗: watchdog0:看门狗没有停止!
...
[31.839399] systemd-shutdown [1]:正在重新启动。
[31.862137] 重新启动:重新启动系统


出现这些消息后、系统将成功重新引导。

为什么在重新引导过程中出现以下消息?

  systemd-shutdown [1]:无法禁用硬件看门狗、忽略:设备或资源忙

请告知我们是否预计会出现此行为、以及是否需要进行任何其他配置更改。

此致、
A·阿什维尼