This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:ISP/2a 不适用于多个摄像头

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1654106/tda4vm-isp-2a-not-applying-to-multiple-cameras

器件型号: TDA4VM

尊敬的团队:

我们正在尝试运行多摄像头应用程序与 2 个摄像头,我们能够看到 2 个流然而 ISP / 2a 应用到只有一个摄像头. 我们已经为我们的传感器生成了 DCC 箱,并添加到传感器手柄中。

我们如何为两个摄像头启用 ISP?

 

谢谢、

达尔尚 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    [引述 userid=“634043“ url=“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1654106/tda4vm-isp-2a-not-applying-to-multiple-cameras

    我们如何为两个摄像头启用 ISP?

    [/报价]

    您可以参考 SDK 中的多摄像头应用吗?

    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/vision_apps/tree/apps/basic_demos/app_multi_cam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gang Hua、

    我们通过了多摄像头应用程序,但无法计算如何应用 ISP/2a 基于摄像机的数量,我们目前正在使用 2 个摄像头,但稍后将使用 4 个摄像头.

    您能在这里帮助我们吗?

    谢谢、

    达尔尚 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshan:

    我们使用了多模块应用程序

    我假设每个摄像头都有自己的 VISS 和 AEWB 节点。

    AEWB 节点在 https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/vision_apps/tree/modules/src ac/app_aewb_module.c 中配置

    VISS/app_viss_module.c 文件中均可配置 https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/vision_apps/tree/modules/src 节点

    、但无法根据摄像机数量确定如何应用 ISP/2a、

    我不熟悉软件的详细信息。
    您有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gang Hua、

    我们能够流式传输 2 个摄像头,但我们的 2a/ISP 只应用于一个摄像头,我们为我们的摄像头传感器生成了 DCC 箱,并添加了传感器把手。

    没有将 DCC 箱应用到第二个摄像机? 如何启用它?

    谢谢、

    达尔尚 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“634043“ url=“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1654106/tda4vm-isp-2a-not-applying-to-multiple-cameras/6379799

    没有将 DCC 箱应用到第二个摄像机? 如何启用它?

    [/报价]

    我想您需要按照上面的多摄像头应用示例来设置 VISS 和 AEWB 节点。

    在运行时、AEWB 节点会将 2A 信息发送到 VISS 节点、以便在 VISS 节点中使用正确的调优参数。

    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/kernels/aewb/arm/vx_aewb_target.c?h=main#n973

    如果正确接收到 AEWB 信息、您可能应该检查您的 viss 内核中的第二个摄像头。