This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6441:如何在 AM6441 定制电路板上绕过 EEPROM 检测

Guru**** 2993980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM6442, TMDS64EVM, SK-AM64B, AM6441, AM6421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1650648/am6441-howto-bypass-eeprom-detect-on-am6441-custom-board

Thread 中讨论的其他器件: TMDS64EVM、 SK-AM64B 、SysConfig、 AM6441 、AM6442、 AM6421

参考资料: e2e.ti.com/.../am6441-am6441-custom-board---spl-dfu-fails-with-no-usb-device-found-udc_device_get_by_index-failed-while-rom-dfu-works

尊敬的 Bin Liu:

我们需要确认当前用于绕过 EEPROM 的方法是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    在 U-Boot 中没有绕过 EEPROM 检测的“可配置“方法、但我不建议您上面发布的方法、因为它仅提供 EEPROM 的部分内容、所以在其他需要在 EEPROM 中使用不同信息的位置可能会导致问题。

    如果您不更改任何 U-Boot 代码、则由于定制电路板上缺少 EEPROM、EEPROM 检测例程将失败、但引导过程将继续。 如果您的定制电路板器件树文件仍命名为 k3-am642-r5-evm.dtb 和 ti/k3-am642-evm.dtb、则无需在 U-Boot 中进行任何更改。

    如果定制电路板使用不同的 DTB 文件名、我建议 直接在电路板 defconfig 中将 CONFIG_DEFAULT_DEVICE_tree 设置为定制电路板的器件树文件名、对于 r5_defconfig 和 a53_defconfig。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    根据您的建议、我将 CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE R5 和 A53 的更改为 k3-am642-evm.dtb。

    sqm@2sqmx4q2:~/SSD/home/manish/Siemens/backup/buildroot/output/build/uboot-2024.07/configs$ cat am64x_evm_a53_defconfig
    CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="ti/k3-am642-evm"
    
    sqm@2sqmx4q2:~/SSD/home/manish/Siemens/backup/buildroot/output/build/uboot-2024.07/configs$ cat am64x_evm_r5_defconfig
    CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="k3-am642-r5-evm"
    

    在删除之前添加的用于绕过 EEPROM 错误的补丁后、我们现在在引导期间看到以下问题:

    U-Boot SPL 2024.07 (May 22 2026 - 19:51:23 +0530)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.1.5--v11.01.05 (Fancy Rat)')
    EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51
    Reading on-board EEPROM at 0x51 failed -121
    SPL initial stack usage: 13368 bytes

    如您所述、即使 EEPROM 检测失败、引导过程也应继续。 但是、在我们的情况下、电路板随后断开连接、我们无法刷写其余文件。

    我们的电路板基于 EVM、我们正在进行修改 k3-am642-evm.dts。 但是、此 DTS 中所做的更改并未应用。 令人惊讶的是 k3-am642-sk.dts、当我们在中进行相同的更改时、更改将正确生效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    我认为您已更新到 2026.01 U-Boot、但现在刚刚意识到您在修复 USB DFU 问题后恢复到 2024.07 U-Boot。

    我将查看代码以查看可能的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bin Liu、

    是的、我之前已将 U-Boot 更新到 2026.01、但该构建遇到了一些问题。 因此、在解决 USB DFU 问题后、当前的设置基于使用 2024.07 的全新构建。

    应用您先前建议的 DTS 更改后、我们现在能够在 2024.07 成功引导所有三个引导加载程序。 但是、EEPROM 问题仍未解决。

    我还检查了 2026.01 版本的相同 EEPROM 问题、该问题仍然存在。

    如果需要、我还可以将这些更改移植到 2026.01 版本并再次测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿移至 2026.01。 我来检查为什么只有 k3-am642-sk.dts 中的更改才有效、但 k3-am642-evm.dts 不有效。 我想应该是相反的。

    我正在调试中。 我将在一两天内处理您的问题。 (顺便说一句,Next 星期一是在美国度假,办公室关闭。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bin Liu
    有关此问题的任何更新??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    我们的电路板基于 EVM、我们正在进行修改 k3-am642-evm.dts。 但是、此 DTS 中所做的更改并未应用。 令人惊讶的是 k3-am642-sk.dts、当我们在中进行相同的更改时、更改将正确生效。

    我无法重现此问题。 这是我测试的结果。

    在 SDK 10.1 U-Boot 中、如所示对其进行了修补

    diff --git a/arch/arm/dts/k3-am642-evm.dts b/arch/arm/dts/k3-am642-evm.dts
    index 50e80436b068..94e61f162372 100644
    --- a/arch/arm/dts/k3-am642-evm.dts
    +++ b/arch/arm/dts/k3-am642-evm.dts
    @@ -15,7 +15,7 @@
     
     / {
            compatible = "ti,am642-evm", "ti,am642";
    -       model = "Texas Instruments AM642 EVM";
    +       model = "Texas Instruments AM642 EVM 1";
     
            chosen {
                    stdout-path = &main_uart0;
    @@ -39,7 +39,7 @@
                    bootph-all;
                    device_type = "memory";
                    /* 2G RAM */
    -               reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;
    +               reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x40000000>;
            };
     
            reserved-memory {
    diff --git a/board/ti/common/Kconfig b/board/ti/common/Kconfig
    index 821f02b09fc4..f133af692450 100644
    --- a/board/ti/common/Kconfig
    +++ b/board/ti/common/Kconfig
    @@ -13,7 +13,7 @@ config EEPROM_BUS_ADDRESS
     config EEPROM_CHIP_ADDRESS
            hex "Board EEPROM's I2C chip address"
            range 0 0xff
    -       default 0x50
    +       default 0x60
            depends on TI_I2C_BOARD_DETECT

    它基本上将 EVM 上不存在的 EEPROM I2C 地址更改为 0x60。 这将使电路板 EEPROM 检测失败。 我在 EVM (TMDS64EVM) 上运行了这个新的 U-Boot 二进制文件、控制台日志(附在下面)显示进行了 k3-am642-evm.dts 更改、电路板 DDR 现在为 1GB。

    U-Boot SPL 2024.04-dirty (May 26 2026 - 12:04:49 -0500)
    Resetting on cold boot to workaround ErrataID:i2331
    Please resend tiboot3.bin in case of UART/DFU boot
    resetting ...
    
    U-Boot SPL 2024.04-dirty (May 26 2026 - 12:04:49 -0500)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
    EEPROM not available at 0x60, trying to read at 0x61
    Reading on-board EEPROM at 0x61 failed -121
    SPL initial stack usage: 13392 bytes
    Trying to boot from MMC2
    Authentication passed
    Authentication passed
    Loading Environment from nowhere... OK
    Authentication passed
    Authentication passed
    Starting ATF on ARM64 core...
    
    NOTICE:  BL31: v2.11.0(release):v2.11.0-906-g58b25570c9-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 04:20:32, Nov  1 2024
    I/TC: 
    I/TC: OP-TEE version: 4.4.0-dev (gcc version 13.3.0 (GCC)) #1 Fri Oct 18 17:45:27 UTC 2024 aarch64
    I/TC: WARNING: This OP-TEE configuration might be insecure!
    I/TC: WARNING: Please check optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
    I/TC: Primary CPU initializing
    I/TC: GIC redistributor base address not provided
    I/TC: Assuming default GIC group status and modifier
    I/TC: SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
    I/TC: Activated SA2UL device
    I/TC: Enabled firewalls for SA2UL TRNG device
    I/TC: SA2UL TRNG initialized
    I/TC: SA2UL Drivers initialized
    I/TC: HUK Initialized
    I/TC: Primary CPU switching to normal world boot
    
    U-Boot SPL 2024.04-dirty (May 26 2026 - 12:04:57 -0500)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
    EEPROM not available at 0x60, trying to read at 0x61
    Reading on-board EEPROM at 0x61 failed -121
    Trying to boot from MMC2
    Authentication passed
    Authentication passed
    
    
    U-Boot 2024.04-dirty (May 26 2026 - 12:04:57 -0500)
    
    SoC:   AM64X SR2.0 HS-FS
    Model: Texas Instruments AM642 EVM 1
    EEPROM not available at 0x60, trying to read at 0x61
    Reading on-board EEPROM at 0x61 failed -121
    DRAM:  1 GiB
    Core:  98 devices, 31 uclasses, devicetree: separate
    NAND:  0 MiB
    MMC:   mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1
    Loading Environment from nowhere... OK
    In:    serial@2800000
    Out:   serial@2800000
    Err:   serial@2800000
    EEPROM not available at 0x60, trying to read at 0x61
    Reading on-board EEPROM at 0x61 failed -121
    Net:   eth0: ethernet@8000000port@1
    Warning: icssg1-eth-port@0 (eth2) using random MAC address - 32:e2:4e:7a:49:c9
    , eth2: icssg1-eth-port@0
    Hit any key to stop autoboot:  0 
    =>

    在 SK (SK-AM64B) 上运行相同的 U-Boot 二进制文件时、控制台日志会在 DDR init 处停止、因为如果未检测到 EEPROM、U-Boot 默认获取 k3-am642-evm.dtb、而不是 k3-am642-sk.dtb。

    U-Boot SPL 2024.04-dirty (May 26 2026 - 12:04:49 -0500)
    Resetting on cold boot to workaround ErrataID:i2331
    Please resend tiboot3.bin in case of UART/DFU boot
    resetting ...
    
    U-Boot SPL 2024.04-dirty (May 26 2026 - 12:04:49 -0500)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
    EEPROM not available at 0x60, trying to read at 0x61
    Reading on-board EEPROM at 0x61 failed -121
    SPL initial stack usage: 13392 bytes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    但在我的例子中、如果我移除了用于绕过 EEPROM 检查的补丁、我会得到以下错误消息:“EEPROM not detected“、然后是断开连接问题。 在这种情况下、我应该怎么做?

    此外、我是否可以从这边进一步进行调试来确定根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我收到错误:“EEPROM not detected“

    如果您打算发送以下消息、我在上面的日志中也包含了这些消息。 当 EEPROM 不存在时、应该提供这些值。

    EEPROM 在 0x50 时不可用、尝试 在 0x51 读取板载 EEPROM 在 0x51 处失败–121

    、随后出现断开连接问题。

    什么断开? DFU? 请提供详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    已针对该问题创建单独的线程

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1649821/am6421-am64x-hs-fs-custom-board-u-boot-selecting-sk-dtb-instead-of-evm-dtb-after-eeprom-bypass

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U-Boot SPL 2024.07 (May 27 2026 - 16:18:35 +0530)
    Resetting on cold boot to workaround ErrataID:i2331
    Please resend tiboot3.bin in case of UART/DFU boot
    resetting ...
    
    U-Boot SPL 2024.07 (May 27 2026 - 16:18:35 +0530)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.1.5--v11.01.05 (Fancy Rat)')
    EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51
    Reading on-board EEPROM at 0x51 failed -121
    board_fit_config_name_match in.
    is_am64x.
    SPL initial stack usage: 13368 bytes

    如果我们不绕过 EEPROM 检测、则电路板会在 DFU 刷写期间断开连接、并且我们无法刷写其余的引导加载程序二进制文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 U-Boot 源代码中、DDR 配置数据文件为“k3-am64-evm-ddr4-1600MTs.dtsi“、包含在 k3-am642-r5-evm.dts 中。

    您是否将定制电路板 DDR 配置更新为文件 k3-am642-r5-evm.dts?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    u-boot 日志中的故障似乎显示您的 DDR 配置数据文件已添加到 k3-am642-r5-sk.dts 中。(或者您已将 DDR 配置数据更新为文件 k3-am64-sk-lp4-1600MTs.dtsi)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    感谢您的澄清。

    我们的定制电路板使用 LPDDR4 存储器。 检查 DTS 文件后、我们观察到:

    • k3-am642-r5-evm.dts 包括:
    #include "k3-am64-evm-ddr4-1600MTs.dtsi"
    • k3-am642-r5-sk.dts 包括:
    #include "k3-am64-sk-lp4-1600MTs.dtsi"

    目前、选择 SK DTS 路径后、电路板启动正确。 但是、当我们尝试使用 EVM DTS 路径时、引导在 DDR 初始化期间挂起。

    如果我们的定制电路板基于 LPDDR4、而 EVM R5 DTS 使用 DDR4 配置、会发生这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    您的定制电路板是否使用与 SK 上完全相同的 LPDDR4 存储器、并且您从未在 SysConfig 工具中生成 DDR 配置数据、而是在 U-Boot 器件树中对其进行了更新?

    如果是、您需要更新 k3-am642-r5-evm.dts 以包含“k3-am64-sk-lp4-1600MTs.dtsi" instead. This should solve the issue.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    我检查了定制电路板上使用的 DDR。 它是 LPDDR4 MT53E256M16D1FW (512MB)。
    我们可以 k3-am64-sk-lp4-1600MTs.dtsi 将 EVM 器件树用于定制电路板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    正如建议的那样、 k3-am64-sk-lp4-1600MTs.dtsi 中的使用 k3-am642-r5-evm.dts 是可行的。 发生 EEPROM 错误后、电路板不再断开连接、我们现在能够使用 DFU 成功刷写其余的引导加载程序。

    您能否确认是否只需要在中 ti-k3-r5-loader-2024.07进行此更改、或者我们是否还需要在中应用相同的 DTS 更改 u-boot-2024.07?

    此致、
    Manish

    日志:

    U-Boot SPL 2024.07 (May 28 2026 - 11:57:39 +0530)
    Resetting on cold boot to workaround ErrataID:i2331
    Please resend tiboot3.bin in case of UART/DFU boot
    resetting ...
     
    U-Boot SPL 2024.07 (May 28 2026 - 11:57:39 +0530)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.1.5--v11.01.05 (Fancy Rat)')
    EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51
    Reading on-board EEPROM at 0x51 failed -121
    SPL initial stack usage: 13368 bytes
    Trying to boot from DFU
    #############################################DOWNLOAD ... OK
    Ctrl+C to exit ...
    Authentication passed
    Authentication passed
    Loading Environment from MMC... *** Warning - No MMC card found, using default environment
     
    init_env from device 10 not supported!
    Authentication passed
    Authentication passed
    Starting ATF on ARM64 core...
     
    NOTICE:  BL31: v2.11.0(release):v2.11
    NOTICE:  BL31: Built : 12:19:51, May 20 2026
    I/TC: 
    I/TC: OP-TEE version: Unknown_4.9 (gcc version 14.3.0 (Buildroot 2026.05-rc1-31-gc17d110b10)) #1 Wed May 20 06:47:35 UTC 2026 aarch64
    I/TC: WARNING: This OP-TEE configuration might be insecure!
    I/TC: WARNING: Please check optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
    I/TC: Primary CPU initializing
    I/TC: GIC redistributor base address not provided
    I/TC: Assuming default GIC group status and modifier
    I/TC: SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.1.5--v11.01.05 (Fancy Rat)')
    I/TC: Activated SA2UL device
    I/TC: Enabled firewalls for SA2UL TRNG device
    I/TC: EIP76D TRNG initialized
    I/TC: SA2UL Drivers initialized
    I/TC: HUK Initialized
    I/TC: Disabling output console
     
    U-Boot SPL 2024.07 (May 27 2026 - 16:54:51 +0530)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.1.5--v11.01.05 (Fancy Rat)')
    EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51
    Reading on-board EEPROM at 0x51 failed -121
    Trying to boot from DFU
    #####DOWNLOAD ... OK
    Ctrl+C to exit ...
    Authentication passed
    Authentication passed
     
     
    U-Boot 2024.07 (May 27 2026 - 16:54:51 +0530)
     
    SoC:   AM64X SR2.0 HS-FS
    Model: Texas Instruments AM642 EVM
    EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51
    Reading on-board EEPROM at 0x51 failed -121
    DRAM:  2 GiB
    Core:  62 devices, 30 uclasses, devicetree: separate
    MMC:   mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1
    Loading Environment from nowhere... OK
    In:    serial@2800000
    Out:   serial@2800000
    Err:   serial@2800000
    EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51
    Reading on-board EEPROM at 0x51 failed -121
    Net:   Could not get PHY for mdio@f00: addr 0
    am65_cpsw_nuss_port ethernet@8000000port@1: phy_connect() failed
    No ethernet found.
     
    Hit any key to stop autoboot:  0 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    您能否确认仅在
    中需要进行此更改? ti-k3-r5-loader-2024.07

    是的、DDR 配置仅包含在 R5 SPL 中、用于进行 DDR 初始化。 不过、

    按照建议、 k3-am64-sk-lp4-1600MTs.dtsi 在中使用 k3-am642-r5-evm.dts 是有效的。

    您不能简单地将此 DDR 配置数据文件用于定制电路板。 您可以看到一个明显的问题是 DDR 为 512MB、但 U-Boot 日志显示 DRAM 为 2GB。

    您需要使用 SysConfig 工具为电路板的 DDR 器件生成新文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    是的、我面临着这个问题。 启用 NAND 配置并尝试引导内核后、编译会在以下日志处挂起:

    [    1.008215] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
    [    1.018076] optee: probing for conduit method.
    

    在此之后、不再打印任何内核日志、系统似乎卡住。

    附加的日志:
    e2e.ti.com/.../logs.zip



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、内核问题很可能是由错误配置的 DDR 引起的。

    您需要使用 SysConfig 工具为电路板上使用的 DDR 存储器生成 DDR 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    1) 按照建议、我们使用 SysConfig 工具生成了自定义 DDR 配置。 但是、我们有疑问—我们是否需要手动修改任何参数、或者是否可以继续使用默认设置?

    我仅支持 Linux BSP、对 DDR 本身并不熟悉、但 SysConfig 工具在工具页面顶部有一个自述文件、请按照它生成 DDR 配置数据文件。

    2) 在主要 DTS 中、我们是否需要对存储器进行任何更改

    您需要更新“reg“属性中的大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    我们当前正在尝试自定义 DDR 配置、但在定制电路板上启动内核时遇到以下错误。

    ERROR:   Failed to get response (-19)
    ERROR:   Transfer send failed (-19)
    ERROR:   Request to start core failed: -19
    [    0.099782] psci: failed to boot CPU1 (-22)
    [    0.104093] CPU1: failed to boot: -22
    [    0.107936] smp: Brought up 1 node, 1 CPU

    e2e.ti.com/.../custom_board_bootlogs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../custom_5F00_board_5F00_bootlogs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    错误:  未能获得响应(–19)
    错误:  传输发送失败(–19)
    错误:  请求启动核心失败:–19
    [0.099782]  psci:无法引导 CPU1(–22)
    [0.104093]  CPU1:无法引导:–22
    [0.107936]  SMP:启动 1 个节点、1 个 CPU

    此错误消息表示 DM 固件可能崩溃。

    我检查了定制电路板上使用的 DDR。 它是 LPDDR4 MT53E256M16D1FW (512MB)。

    您的定制电路板具有 512MiB DDR、但 U-Boot 控制台日志仍会在第 52 行显示 2GB。 您是否更新了 U-Boot 器件树中的 DDR 大小?

    顺便说一下、引导日志行 95 显示使用了内核 6.10.0。 请注意、v6.10.0 不是 LTS 内核、也不用于任何 TI Processor SDK 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bin Liu、

    1.我们按照建议将内存配置从 2 GB 更新为 512 MB。 但是、执行此更改后、U-Boot 会在以下日志消息后挂起:DRAM: 512 MIB
    。 您能帮助我们了解导致此问题的原因吗?

    我们尝试过的:

    1. 已将内存配置从 2 GB 更新为 512 MB。

    2. .dtsi 在器件树中包含了自定义 DDR 配置文件。

    3. 已调整保留的内存区域以匹配 512MB 内存布局。

    内存节点:

    	memory@80000000 {
    		bootph-all;
    		device_type = "memory";
    		/* 512 RAM */
    		reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x20000000>;
    		//reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;
    
    	};
    	
    	reserved-memory {
        #address-cells = <2>;
        #size-cells = <2>;
        ranges;
    
        /* OP-TEE: top of DDR, 24 MB */
        secure_ddr: optee@87800000 {
            reg = <0x00 0x87800000 0x00 0x01800000>;
            alignment = <0x1000>;
            no-map;
        };
    
        /* R5FSS0 Core0 */
        main_r5fss0_core0_dma_memory_region: r5f-dma-memory@89000000 {
            compatible = "shared-dma-pool";
            reg = <0x00 0x89000000 0x00 0x100000>;
            no-map;
        };
        main_r5fss0_core0_memory_region: r5f-memory@89100000 {
            compatible = "shared-dma-pool";
            reg = <0x00 0x89100000 0x00 0xf00000>;
            no-map;
        };
    
        /* R5FSS0 Core1 */
        main_r5fss0_core1_dma_memory_region: r5f-dma-memory@8a000000 {
            compatible = "shared-dma-pool";
            reg = <0x00 0x8a000000 0x00 0x100000>;
            no-map;
        };
        main_r5fss0_core1_memory_region: r5f-memory@8a100000 {
            compatible = "shared-dma-pool";
            reg = <0x00 0x8a100000 0x00 0xf00000>;
            no-map;
        };
    
        /* R5FSS1 Core0 */
        main_r5fss1_core0_dma_memory_region: r5f-dma-memory@8b000000 {
            compatible = "shared-dma-pool";
            reg = <0x00 0x8b000000 0x00 0x100000>;
            no-map;
        };
        main_r5fss1_core0_memory_region: r5f-memory@8b100000 {
            compatible = "shared-dma-pool";
            reg = <0x00 0x8b100000 0x00 0xf00000>;
            no-map;
        };
    
        /* R5FSS1 Core1 */
        main_r5fss1_core1_dma_memory_region: r5f-dma-memory@8c000000 {
            compatible = "shared-dma-pool";
            reg = <0x00 0x8c000000 0x00 0x100000>;
            no-map;
        };
        main_r5fss1_core1_memory_region: r5f-memory@8c100000 {
            compatible = "shared-dma-pool";
            reg = <0x00 0x8c100000 0x00 0xf00000>;
            no-map;
        };
    
        /* IPC Shared Memory */
        rtos_ipc_memory_region: ipc-memories@8e000000 {
            reg = <0x00 0x8e000000 0x00 0x00800000>;
            alignment = <0x1000>;
            no-map;
        };
    };
    


    U-Boot SPL 2024.07 (Jun 02 2026 - 11:15:29 +0530)
    Resetting on cold boot to workaround ErrataID:i2331
    Please resend tiboot3.bin in case of UART/DFU boot
    resetting ...
    
    U-Boot SPL 2024.07 (Jun 02 2026 - 11:15:29 +0530)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.1.5--v11.01.05 (Fancy Rat)')
    EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51
    Reading on-board EEPROM at 0x51 failed -121
    SPL initial stack usage: 13368 bytes
    Trying to boot from DFU
    ############################################DOWNLOAD ... OK
    Ctrl+C to exit ...
    Authentication passed
    Authentication passed
    Loading Environment from MMC... *** Warning - No MMC card found, using default environment
    
    init_env from device 10 not supported!
    Authentication passed
    Authentication passed
    Starting ATF on ARM64 core...
    
    NOTICE:  BL31: v2.11.0(release):v2.11
    NOTICE:  BL31: Built : 12:19:51, May 20 2026
    I/TC: 
    I/TC: OP-TEE version: Unknown_4.9 (gcc version 14.3.0 (Buildroot 2026.05-rc1-31-gc17d110b10)) #1 Wed May 20 06:47:35 UTC 2026 aarch64
    I/TC: WARNING: This OP-TEE configuration might be insecure!
    I/TC: WARNING: Please check optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
    I/TC: Primary CPU initializing
    I/TC: GIC redistributor base address not provided
    I/TC: Assuming default GIC group status and modifier
    I/TC: SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.1.5--v11.01.05 (Fancy Rat)')
    I/TC: Activated SA2UL device
    I/TC: Enabled firewalls for SA2UL TRNG device
    I/TC: EIP76D TRNG initialized
    I/TC: SA2UL Drivers initialized
    I/TC: HUK Initialized
    I/TC: Disabling output console
    
    U-Boot SPL 2024.07 (Jun 02 2026 - 11:46:51 +0530)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.1.5--v11.01.05 (Fancy Rat)')
    EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51
    Reading on-board EEPROM at 0x51 failed -121
    Trying to boot from DFU
    #####DOWNLOAD ... OK
    Ctrl+C to exit ...
    Authentication passed
    Authentication passed
    
    
    U-Boot 2024.07 (Jun 02 2026 - 11:46:51 +0530)
    
    SoC:   AM64X SR2.0 HS-FS
    Model: Texas Instruments AM642 EVM
    EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51
    Reading on-board EEPROM at 0x51 failed -121
    DRAM:  512 MiB
    


    2.您怀疑该问题可能与我们使用的内核版本有关、我们还使用 TI SDK 中提供的内核映像进行了测试。 但是、我们仍会遇到上述相同问题。

    e2e.ti.com/.../custom_5F00_ddr_5F00_dtsi.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    请在 U-Boot configs/am64x_evm_a53_defconfig 中添加以下配置 、查看其是否解决了该问题。

    CONFIG_SYS_MEM_TOP_HIDE=0x02500000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    感谢您的建议。 应用更改后、我们现在可以成功启动定制电路板。 但是、我们之前遇到的问题仍然存在。

    [    0.083458] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    ERROR:   Failed to get response (-19)
    ERROR:   Transfer send failed (-19)
    ERROR:   Request to start core failed: -19
    [    0.099712] psci: failed to boot CPU1 (-22)
    [    0.104024] CPU1: failed to boot: -22
    


    电路板引导日志:

    e2e.ti.com/.../20260603_5F00_Custom_5F00_Board_5F00_Boot_5F00_Logs.zip

    目前、我们仅修改了内存节点以匹配 512MB DDR 配置、而保留的内存节点与默认 DTS 配置保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    您是否在 U-Boot .config 中启用了看门狗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我们是否需要启用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    我无法解释导致此(–19) 错误的原因、并且在 U-Boot 器件树中将存储器大小调整为 512MB 后、无法在具有 SDK v11.1 的 AM64x EVM 上重现此错误。

    但请应用以下内核(非 U-Boot)器件树、删除 512MB 之外的保留存储器区域、查看 CPI1 错误是否仍然发生。

    diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am642-evm.dts b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am642-evm.dts
    index 0bc42c8f179e..ae47bfc6f266 100644
    --- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am642-evm.dts
    +++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am642-evm.dts
    @@ -40,7 +40,7 @@ memory@80000000 {
                    bootph-all;
                    device_type = "memory";
                    /* 2G RAM */
    -               reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;
    +               reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x20000000>;
            };
     
            reserved-memory {
    @@ -53,7 +53,7 @@ secure_ddr: optee@9e800000 {
                            alignment = <0x1000>;
                            no-map;
                    };
    -
    +/*
                    main_r5fss0_core0_dma_memory_region: r5f-dma-memory@a0000000 {
                            compatible = "shared-dma-pool";
                            reg = <0x00 0xa0000000 0x00 0x100000>;
    @@ -119,6 +119,7 @@ rtos_ipc_memory_region: ipc-memories@a5000000 {
                            alignment = <0x1000>;
                            no-map;
                    };
    +*/
            };
     
            evm_12v0: regulator-0 {
    @@ -781,7 +782,7 @@ mbox_m4_0: mbox-m4-0 {
                    ti,mbox-tx = <1 0 2>;
            };
     };
    -
    +/*
     &main_r5fss0_core0 {
            mboxes = <&mailbox0_cluster2 &mbox_main_r5fss0_core0>;
            memory-region = <&main_r5fss0_core0_dma_memory_region>,
    @@ -812,7 +813,7 @@ &mcu_m4fss {
                            <&mcu_m4fss_memory_region>;
            status = "okay";
     };
    -
    +*/
     /* main domain timers 8 to 11 are used by TI MCU FW */
     &main_timer8 {
            status = "reserved";

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    我应用了您提供的补丁、但我们仍然遇到相同的错误。

    我附上了应用补丁的 DTS 文件以供您参考。

    如果您需要任何其他信息、敬请告知。

    e2e.ti.com/.../3426.dts.zip

    谢谢、
    Manish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    您使用 AM6441 器件吗? AM6441 只有一个 A53、第二个 A53 不存在、因此预计会显示内核错误消息、您可以忽略它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    在我们的定制电路板上、我们使用的是 AM6442B、因此此错误会导致任何问题、我是否需要保留补丁、或者我可以将其删除??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    您能否仔细检查电路板是否确实使用了 AM6442 而不是 AM6441? 内核消息中的错误代码–19 表示-ENODEV、没有此类设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:
    我们的定制电路板基于 AM6421B SoC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 AM64x 数据表、AM6421 只有一个 A53。 这就是内核启用第二个 A53 (CPU1) 失败的原因。

    如果您不希望内核打印这些错误消息、请应用以下内核器件树补丁来删除第二个 A53 信息。

    diff -git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am642-evm.dts b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am642-evm.dts
    索引 deda2ca3341..c25c63e02cce 100644.
    -- A/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am642-evm.dts
    ++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am642-evm.dts
    @@–286,6 +286,14 @@ icssg1_emac1:端口@1 {
        };
     };
     
    +&cluster0{
    +    / delete-node/ core1;
    +};
    +
    +&main_rti1{
    +    status =“disabled“;
    +};
    +
     &main_pmx0{
        main_mmc1_pins_default:main-mmc1-pins-default{
            pinctrl-single、pins =<

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    感谢您解决此问题、请浏览此主题
    e2e.ti.com/.../6371865

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 Schuyler 一直在这一主题上做出响应。

    我只支持 Linux BSP、对网络知之甚少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    您能否说明应使用哪个 Linux 内核版本、U-Boot 版本和 BuildRoot 版本来为 AM64 板构建映像?

    我查看了以下文档、但找不到特定于 AM64 的 BuildRoot 存储库或 defconfig:

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62LX/11_02_08_02_Buildroot/exports/docs/buildroot/Building_Buildroot_Image.html

    您能告诉我正确的存储库并共享 AM64 BuildRoot defconfig 文件吗

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    请创建有关新主题的新 e2e 主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    创建了新线程: e2e.ti.com/.../am6422-looking-for-buildroot-defconfig-and-version-support-for-tmds64evm-am6441-and-custom-board

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 都会进行处理。