This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821 支持的 MAC 接口

Guru**** 2962480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1654990/dra821u-dra821-supported-mac-interfaces

器件型号: DRA821U
主题: DRA821 中讨论的其他器件

您好!我对以太网交换机上 DRA821U4 支持的 MAC 接口有疑问。  

此开关在此开关上是否支持 10G QXGMII? 我知道这个模式有时会有不同的名称、具体取决于供应商(如 USXGMII)等、但我特别感兴趣的是通过单个串行器/解串器具有 4 个聚合端口的 10Gb  

对比:

例如、这是来自 LS1028A 的信息  

“10G-QXGMII 允许 4 个 TSN 交换机 MAC 共享单个串行器/解串器通道、协商速度高达 2.5Gbps、如所示
链接。 它连接到 4 个交换机端口、支持 10M、100M、1G 或 2.5G 的每个端口协商速率。“

我当然检查了数据表并看到了以下内容:


DRA821U4 CPSW5G 支持以下实例、信号和运行模式:
•端口 1 信号:RMII1/RGMII1/SGMII1、模式:5Gb、10Gb USXGMII/XFI、2.5Gb SGMII/XAUI、1Gb SGMII、1Gb RGMII 之一。
100Mb RMII、5Gb QSGMII
•端口 2 信号:RMII2/RGMII2/SGMII2、模式:2.5Gb SGMII/XAUI、1Gb SGMII、1Gb RGMII、100Mb RMII、5Gb QSGMII 之一
•PORT3 信号:RMII3/RGMII3/SGMII3、模式:2.5Gb SGMII/XAUI、1Gb SGMII、1Gb RGMII、100Mb RMII、5Gb QSGMII 之一
•端口 4 信号:RMII4/RGMII4/SGMII4、模式:2.5Gb SGMII/XAUI、1Gb SGMII、1Gb RGMII、100Mb RMII、5Gb QSGMII 之一
•QSGMII 模式将 CPSW 的所有四个内部端口组合到单个 SERDES 通道上。 此模式下的每个端口均以 1GB 的速率运行
全双工
–在未选择的信号所在的位置、可以选择任一端口信号 SGMII1:4 用于此 SERDES 连接
CPSW 未使用

但只想确认、因为这里提到了 USXGMII、但不确定是否能够按照我的问题中所述通过单个串行器/解串器聚合 4 个端口。

DRA821 是否支持这样的功能? 是否有任何支持该模式的 DRA821 型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P B、

    DRA821 在所有端口上都支持 1G 和 2.5G SGMII、因此总波特率可视为 10G(四通道 x 2.5G)。

    USXGMII 10G 仅在 CPSW 的端口 1 上受支持、并非在所有端口上都受支持。  

    如您所述、QSGMII 5GB 在单个 SERDES 通道上组合了 4 个内部 CPSW 端口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这对我来说仍然不是很清楚。

    您说过任何端口都支持 1 和 2、5 SGMII、因此可视为 10G(四通道 2、5G)、但它们使用相同的串行器/解串器还是每个端口使用自己的串行器/解串器?  

    四通道 2、5G 之间存在差异、即所有端口共享同一个串行器/解串器、而每个端口使用自己的串行器/解串器。

    我知道 QSGMII 将 4 个端口组合成一个串行器/解串器通道、但 QSGMII 支持的最大 1G 不是 2 5G

    请再次查看 LS1028 的说明  
    “10G-QXGMII 允许 4 个 TSN 交换机 MAC 共享单个串行器/解串器通道、协商速度高达 2.5Gbps、如所示
    链接。 它连接到 4 个交换机端口、支持 10M、100M、1G 或 2.5G 的每个端口协商速率。“

    考虑到这一点 — 是否可以在 CPSW 的 4 个端口之间共享一个串行器/解串器通道、其中每个端口最多可以协商 2、5G?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PB、

    DRA821 上只有一个 SERDES、具有 4 条通道、每个通道可以支持 2.5G、并可以分配给 4 个不同的 CPSW 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 ShreyasRao  你在尝试帮助我,但我需要 100%确定我们是在同一页.  

    “ DRA821 上只有一个 SERDES、具有 4 条通道、每个通道可以支持 2.5G、并可以分配给 4 个不同的 CPSW 端口。“ -在这个设置中,每个端口将使用自己的串行器/解串器通道我对吗?

    我在问、因为两者之间存在巨大差异  

    -所有端口使用相同的串行器/解串器通道 (QSGMII 最大 1Gb )

    -每个端口使用自己的串行器/解串器通道,支持高达 2,5Gb  

    我只想得到一个简单的“是“、“否“答案。

    在 LS1028A 交换机上、可配置为每个端口最多支持 2、5Gb、但所有端口使用相同的串行器/解串器通道。

    我是否可以在 DRA821 上执行相同操作?  是否可以配置 CPSW 以使每个交换机端口支持高达 2、5Gb 的速度、但每个端口共享同一个串行器/解串器通道?  

    DRA821 数据表中将此模式描述为:
    “QSGMII模式将 CPSW 的所有四个内部端口组合到单个 SERDES 通道上。 此模式下的每个端口均以 1GB 的速率运行
    全双工
    “。 但该文档提到的速度是 1Gb 而不是 2,5Gb。

    您说过“DRA821 在所有端口上都支持 1G 和 2.5G SGMII、因此总波特率可视为 10G(四通道 x 2.5G)。“ -但它的工作 方式与 QSGMII 相同,但最大速度是每端口 2,5Gb ?  该模式将使用 4 个串行器/解串器通道或单个共享串行器/解串器通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PB:  

    是的、我在这方面也在同一页。

    澄清:

    “ DRA821 上只有一个具有 4 个通道的 SERDES、每个通道可支持 2.5G 并可分配给 4 个不同的 CPSW 端口。“ -在这个设置中,每个端口将使用自己的串行器/解串器通道我是对吗?

    是、CPSW 的每个端口都分配给自己的 SERDES 通道。

    DRA821 数据表中将此模式描述为:
    “QSGMII模式将 CPSW 的所有四个内部端口组合到单个 SERDES 通道上。 此模式下的每个端口均以 1GB 的速率运行
    全双工
    “。 但文档提到的速度是 1Gb 而不是 2,5Gb。

    是的、将 1Gx4 CPSW 端口组合到一个 SERDES 通道上、支持 QSGMII 5G。 2.5G x 4 端口尚未在内部验证、未要求在单个 SERDES 通道上提供支持。 对于 2.5G、您需要按通道使用、按端口使用。

    请让我知道您将如何进行此操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    关于这一点:

    “是的、将 1Gx4 CPSW 端口组合到一个 SERDES 通道上、支持 QSGMII 5G。 2.5G x 4 端口尚未在内部验证、未要求在单个 SERDES 通道上提供支持。 对于 2.5G、您需要按通道使用、按端口使用。“

    您没有在内部验证此信息以在单个车道上申请支持、这意味着什么? 您是否会在最近的将来这样做? 这是 SW 中的器件限制还是缺乏支持?

    很抱歉、我可能过于固执、但我已经有一个具有 10G QXGMII PHY 的载板现有设计(4 个端口使用共享、每个端口高达 2.5Gb 的单个串行器/解串器通道)、我试图找出我是否可以设计一个具有 DRA821 的 SoM、该载板将兼容此载板。 如果不是、我必须更换载板的 phy、这就是我问所有这些问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您认为您没有在内部验证此信息以在单个信道上申请支持是什么意思? 您是否会在最近的将来这样做?  [/报价]

    不幸的是、目前还没有计划支持这项工作。