This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:SOM J7X 通信处理器板无法引导

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1654831/j721excpxevm-som-j7x-commin-processor-board-not-boot

器件型号: J721EXCPXEVM

我已经按照说明文件中所述的步骤操作、但在 Minicom 中仍然看不到任何引导日志。

目前、我只看到 LD7 和 LD2 LED 亮起、并且串行控制台没有输出。

您能否帮助我了解此 LED 状态表示的含义以及我是否应该执行任何其他检查?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认您是否阅读过 EVM 用户指南? 如果没有、请逐步完成。

    https://www.ti.com/lit/ug/spruis4e/spruis4e.pdf?ts = 1781267024174&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FJ721EXCPXEVM

    请参阅下面的 EVM 用户指南捕获图、LD2 和 LD7 是输入电源 LD5、LD6 是 SoC 域电源。


    此外、请按照 S/W SDK 用户指南以所需的引导模式启动 EVM。

    您要检查哪种引导模式?

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经查看了相关文档。 我当前正在从 SD 卡引导、并且已成功将映像刷写到 SD 卡中。

    但是、我没有看到 LED5 和 LED6 亮起。 因此、我不确定问题发生在哪里、并试图确定根本原因。

    电源不应该是问题、因为我按照建议使用 15V/5A 电源适配器。

    您能否告知 LED5 和 LED6 在引导过程中的指示、以及我应该执行哪些其他检查来诊断该问题?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电源不应该是问题、因为我使用的是建议的 15V/5A 电源适配器。

    应该对 EVM 使用 12V 直流电源。 请参阅用户指南。

    此外、您能否检查 SOM 是否放置得很紧?

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为这个混乱而道歉。 我实际上使用的是 12V/5A 电源、而不是 15V/5A 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了 SoM、它似乎没有松动或连接不正确。 但是、我仍然在 Minicom 控制台上看不到任何输出。

    没有生成引导日志的另一个原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很抱歉您的困惑。 我实际上使用的是 12V/5A 电源、而不是 15V/5A 电源。[/报价]

    我懂了。

    我已经检查了 SoM、它似乎没有松动或连接不正确。 但是、我仍然看不到 Minicom 控制台上的任何输出。

    LD5 和 LD6 ar 应导通、这会指示 SoC 电源导通/关断。 如果未对这些进行调优、则表示 SoC 未通电。

    您能否拆下并重新连接 SOM 板并检查一次。

    此致、
    Sudheer

    [/quote]