This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:为 TMDS64EVM (AM6441) 和定制电路板寻找 BuildRoot defconfig 和版本支持

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM, AM6421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1655056/am6422-looking-for-buildroot-defconfig-and-version-support-for-tmds64evm-am6441-and-custom-board

器件型号: AM6422
Thread 中讨论的其他器件: TMDS64EVM、 AM6421

您好:

我目前正在使用 TMDS64EVM 评估板、并使用 BuildRoot 作为我的工具链。

我遵循 TI 的文档来使用 BuildRoot 构建映像:
AM62Lx 的 TI 构建根指南

但是、本指南并不涵盖 AM64x 系列。 我们针对以下模块、需要一个支持所有这些模块的 BuildRoot 版本、Linux 内核版本和 defconfig:

1. HSR/PRP

  • 非卸载模式

  • ICSSG 卸载模式

  • 相关 PHY 驱动程序(如果有)

2、带 CPTS PHC 的 PTP

3.用于 R5 和 M4 内核的远程 proc 和 Rpmsg

4.用于 R5 和 M4 内核的 TI 固件

5. PRUSS 固件

7.以太网

  • CPSW-NUSS(MAC/交换机)

  • ICSSG-PRUETH(PRU-ICSSG 以太网)

8. USB DTLS

  • 通过 USB 支持固件更新

  • USB 下载小工具

9. USB DFU 支持

10.两个端口上的以太网驱动程序的覆盖支持和运行时选择

请您提出以下建议:

  • TMDS64EVM 合适的 defconfig

  • 即 Linux 内核版本

  • 支持上述功能的 BuildRoot 版本/git 存储库。

我们还在开发基于 TMDS64EVM (AM6421) 的定制电路板、因此、版本建议也会对您有所帮助。

谢谢你。