Other Parts Discussed in Thread: J721EXSOMXEVM
器件型号: J721EXSOMXEVM
你好。
在 R5F 内核 MCU3_0 和 MCU3_1 上启动应用程序后、我遇到 UART 中断根本无法正常工作的问题。 相同的应用程序可在 MCU2_0 和 MCU2_1 上正常运行。 支持 TT 的几个信息:
-首次运行时应用程序和 UART 工作正常。
-使用的是 WKUP_UART0。
-按照示例正确实施通过 RPMessage 正常关闭。
-我已经重写了 UART 驱动程序,因为 SDK 中的驱动程序不适合我们的用例。
-电路板初始化按照以下代码完成:
void BOARD_init(void)
{
Sciclient_ConfigPrms_t config;
Sciclient_configPrmsInit(&config);
Sciclient_init(&config);
/* Disable clocks first to ensure a clean state in case the board is coming from a reset */
Board_moduleClockDeinitMcu();
Board_moduleClockDeinitMain();
Board_moduleClockInitMcu();
Board_moduleClockInitMain();
Ipc_loadResourceTable((void*)&ti_ipc_remoteproc_ResourceTable);
OS_init();
}
我是否应该考虑任何特定要点、以便研究为什么问题仅发生在内核 MCU3_0 和 MCU3_1 上? 您是否需要更多信息来帮助我解决此问题?