器件型号: LAUNCHXL-F28P65X
您好:
客户当前正在按照官方配置例程使用 CMPSS 进行 PWM 跳闸实验。
目前、下列功能已被证实正常:
CMPSS 输入选择为 A0 (CMPIN1P)
2.当 A0 直接连接到 3.3V 时、比较器输出有效、GPO14(通过 OUTPUTXBAR 输出)被拉高。
当 AO 直接连接到 GND 时、GPO14 会拉至低电平。
4.说明 CMPSS、XBAR 和 GPO14 的输出链路工作正常。
接下来、客户希望通过 DAC 输出三角波信号并将其连接到 A0 以观察 CMPSS 的比较结果和 GPO14 状态的变化。
测试方法如下:
DAC 输出振幅约为 0V~3V(涵盖 CMPSS DAC 阈值)的三角波。
2. DAC 输出连接到 A0 输入端子。
3. CMPSS 配置应符合正式例程。
但实际现象是:
1. GPO14 保持固定状态、当三角波越过阈值时不翻转。
2.使用示波器确认 AO 引脚上三角波信号的存在和正常振幅。
3.如果 A0 再次直接连接到 3.3V 或 GND、GPO14 可以正常运行。
因此、我想问:
CMPSS 输入是否支持直接连接到 DAC 输出的动态模拟信号以进行比较?
2. CMPSS 对输入信号是否有带宽、采样方法或其他限制?
3.是否仍需要配置数字滤波器、同步模式或其他相关模块?
4.官员是否有使用 DAC 输出三角波驱动 CMPSS 进行比较的参考例程或配置说明?
示波器的黄色波形表示 DA 输出、蓝色波形表示 GPO14。