器件型号: AM263P4-Q1
请提供在 AM263P SIP 器件上运行 FLS SIP 示例的步骤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: AM263P4-Q1
请提供在 AM263P SIP 器件上运行 FLS SIP 示例的步骤
请按照以下步骤在 AM263P SIP 器件上运行 FLS SIP 示例。
在 sip 板上、我们需要使用 FLS_*_app_sip 示例。 这是所有 FLS 示例的 sip 版本。
该示例需要稍作修改。
1. 在 Fls_Cfg .c 文件中将器件 ID 更改为 0x5a17。 如果您在 CCS 中打开工程、此文件将位于以下路径中: src Fls_Cfg
2. 将 Port_P Bcfg_Ospi.c 替换 为随附的文件。 如果您在 Port_Demo_Cfg 中打开工程、此文件将位于以下路径中:fls_phy_app_sip/examples_config/CCS/Port_P Bcfg_Ospi .c
进行这些修改后、应该会显示以下日志。

上述步骤以 FLS_phy_app_sip 为基准编写。 对于 FLS_APP_SIP、这也是正确的。
如果该示例是使用终端从 makefile 构建的、则使用此命令构建示例: gmake -sj32 FLS_phy_app platform=am263px package=sip
该命令需要从 SDK 的“Build“文件夹运行。
此致、
Aswin