This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:通过 RTSP 服务器进行视频流式传输

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1655449/am62a7-video-streaming-through-rtsp-server

器件型号: AM62A7

尊敬的团队:

我目前使用 的是 AM62A 和 L6.1.46 BSP
我想测试  AM62A 中的两个同时高清 RTSP 视频流。

请分享测试程序。

此致、
Sushmitha K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushmitha、

    请参阅以下主题、其中我分享了如何设置 rtsp 源和测试。

    AM62A7-Q1:RTSP 源视频显示失败 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    此外、您还可以查看我分享了许多示例的应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/sprade7

    希望这能帮助您继续发展。

    此致

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    我想通过 RTSP 从 AM62A7 电路板(服务器)在主机 PC(在 VLC 中)流式传输视频。

    请分享同样的程序。

    此致、
    Sushmitha K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushmitha、

    您是否尝试过 类似以下流水线的视频流:

    传输端:

    gst-launch-1.0 v4l2src io-mode=dmabuf-import device=/dev/video-imx219-cam0! 视频/x-Bayer、宽度=1920、高度=1080、格式=rggb! tiovxisp sensor-name=SENSOR_SONY_IMX219_RPI DCC-ISP-file=/opt/imaging/imx219/linear/dcc_viss_1920x1080.bin SINK_0:::dcc-2a-file=/opt/imaging/imx219/linear/dcc_2a_1920x1080.bin SINK_0:::device=/dev/v4l-imx219-subdev0! video/x-raw、format=NV12! 排队! v4l2h264enc! rtph264pay! udpsink 端口=6001 主机=127.0.0.1

    接收端:

    gst-launch-1.0 -v udpsrc 端口=6001! 'application/x-RTP, media=(string)video, clock-rate=(int)90000, encoding-name=(string)H264, payload=(int)96'! rtph264depay! h264parse! v4l2h264dec! kmssink driver-name=tidss sync=false

    请告诉我该怎么做。

    此致

    Suren