This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:卡在 GEL 表达式:on target connect ()

Guru**** 2964270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, TMDSCNCD263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1655259/tmdscncd263-stuck-at-gel-expression-on-target-connect

器件型号: TMDSCNCD263
主题中讨论的其他器件: AM2634、

尊敬的团队:

 

每当我们尝试将代码加载到 TMDSCNCD263 上的 AM2634 中时、 我们得到了以下错误,它坚持在那里本身。 请求您对此提供支持。 我们需要尽快解决这一问题、以实现项目里程碑。

image.png

供参考的控制台输出:

Cortex_R5_0:GEL 输出:在 R5F0 上加载 GEL 文件  
Cortex_R5_0:GEL 输出:在 R5F0 上加载 GEL 文件完成
Cortex_R5_0:GEL 输出:*** OnTargetConnect () 已启动***

Cortex_R5_0:GEL 输出:AM263x 初始化脚本已启动。  
请稍候...


Cortex_R5_0:GEL 输出:AM263x_CPU Cryst_Clock_Loss_Status () 已启动
Cortex_R5_0:GEL 输出:存在晶体时钟  
Cortex_R5_0:GEL 输出:AM263x_SOP_Mode () 已启动
Cortex_R5_0:GEL 输出:SOP 模式= 0x00001000   
Cortex_R5_0:GEL 输出:  
 错误... 保留引导模式
Cortex_R5_0:GEL 输出:AM263x_CPU Read_Device_Type () 已启动
Cortex_R5_0:GEL 输出:EFuse Device Type 值= 0x000000AA   
Cortex_R5_0:GEL 输出:AM263x_Check_supported_mode () 已启动
Cortex_R5_0:GEL 输出:  
 该器件支持锁步和双核模式  
Cortex_R5_0:GEL 输出:  
 MODE = 1  
Cortex_R5_0:GEL 输出:MSS_CTRL 控制寄存器解锁
Cortex_R5_0:GEL 输出:MSS_TOP_RCM 控制寄存器未锁定
Cortex_R5_0:GEL 输出:MSS_RCM 控制寄存器未锁定
Cortex_R5_0:GEL 输出:MSS_IOMUX 控制寄存器未锁定
Cortex_R5_0:GEL 输出:TOP_CTRL 控制寄存器解锁
Cortex_R5_0:GEL 输出:  

*** R5FSS0 重置双核***
Cortex_R5_0:GEL 输出:  

*** R5FSS1 重置双核***
Cortex_R5_0:GEL 输出:R5F ROM Eclipse
Cortex_R5_0:GEL 输出:R5FSS0_0 已发布
Cortex_R5_0:GEL 输出:R5FSS0_1 已发布
Cortex_R5_0:GEL 输出:R5FSS1_0 已发布
Cortex_R5_0:GEL 输出:R5FSS1_1 已发布
Cortex_R5_0:GEL 输出:  

 发布所有 R5F 内核以进行程序加载
Cortex_R5_0:GEL 输出:L2 Mem Init Complete
Cortex_R5_0:GEL 输出:Mailbox Mem Init Complete
Cortex_R5_0:GEL 输出:******** R5FSS0/1 双核模式已配置*****

 

谢谢、

Ajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajit:

    1.能否共享您正在使用的 CCS 版本? 您拥有的 AM263x-CC 是什么版本?

    2.您可以共享您希望使用的引导模式吗?

    GEL 脚本好像卡在 PLL 或外设初始化中。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    CCS 版本: 12.7.0.00007  

    AM263x-CC:Rev A(器件型号 tmdscncd263)

    QSPI - 4S 回退 UART 引导模式

    请告诉我。 由于出现此错误、我无法使用一个 EVM 板。

    谢谢、

    Ajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajit:

    如果您打算使用 QSPI 和 UART 引导模式、您可以忽略上述错误并从 CCS 的.ccxml 文件中删除 GEL 脚本。

    引导加载程序已经进行初始化、因此您实际上不需要 GEL 脚本即可再次初始化存储器和外设。

    通常、GEL 脚本与 DEV Bootmode 一起使用。

    在.ccxml 目标配置文件中、您可以清除 突出显示的路径、保存文件并重新启动目标配置。

    GEL 脚本现在不应运行、经常出现错误。

    看起来硬件版本与所使用 GEL 脚本的软件版本之间可能存在一些版本不匹配的情况、导致 GEL 脚本卡住、但在本例中、由于我们不 使用 DEV Bootmode、可以完全删除该脚本。 SBL 将处理 QSPI 引导模式中的配置

    此致、
    Shaunak