This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:TRM 表 10-11 中的 ESM 中断源与安全手册中的安全机制之间的相关性

Guru**** 2964780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1653046/tda4ven-q1-the-correnspondence-between-esm-interrupt-sources-in-trm-table-10-11-and-the-safety-mechanism-in-safety-manual

器件型号: TDA4VEN-Q1

我们在 TRM 表 10-11 中找到了 ESM 中断源、但没有对这些中断的详细说明。 我们想知道每个 ESM 中断是否有详细说明、以及安全手册中的 ESM 中断和安全机制列表中是否有一个映射表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 TDA4VEN、没有每个中断的详细说明。

    ]安全手册中 ESM 中断和安全机制列表之间的映射表。  [/报价]

    目前没有指定 ESM 中断和诊断之间关系的文件 TDA4VEN。

    目前有一个有关 J784S4 和 J721S2 的文档映射 ESM 和诊断信息、请提出相应的申请。

    https://www.ti.com/secureresources/JACINTO-RESTRICTED-SAFETY-SUPPORT

    此致、

    Manojna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何具体计划来具体说明 ESM 和 TDA4VEN 安全机制之间的映射。 何时可以完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我必须与团队讨论这个问题。

    此致、

    Manojna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果有任何结果、敬请告知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将更新主题、发布讨论。

    此致、

    Manojna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、如果我们有其他方法来了解哪个安全机制检测到的故障将触发哪种 ESM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有其他可用的映射,你可以引用现有的映射,因为它们非常相似。

    此致、

    Manojna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据与团队的讨论、要继续执行此请求、需要依赖 J722S 安全手册。 J722S 安全手册计划在 7 月发布、我们可以接受此申请。

    此致、

    Manojna