This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:有关 VDDSHV_CANUART 测试的 EVB 原理图设计问题

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1654819/tda4aen-q1-evb-schematic-design-question-about-vddshv_canuart-testing

器件型号: TDA4AEN-Q1

您好专家。

我们研究了 TDA4EVB SCH (E3B)、PROC170E3B (002)_SCH.pdf

我们仍然不明白为什么需要移除 R78 并添加 R77。

需要你解释更多的本性。

image.png

image.png

 

image.png

 

谢谢你。

 

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图注释是过时的、特别是电阻器引用标识符。  它指的是注释上方显示的两个电阻、特别是 R213 和 R224。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert

    感谢您的答复。

    如果 TDAEAEN 不需要低功耗模式、则意味着 VDDSHV_CANUART 可以连接到 VDDIO_3V3。

    因此、我们可以移除 R213 和 R224。

    如果我说任何错误、请更正我的评论。

    谢谢你。

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这通常是正确的。  但是、EVM 设置为使用低功耗模式。 因此可能存在其他潜在问题。  例如、VDDSHV_CANUART 电源轨上的某些 IO 被上拉至 VSYS_3V3(常开型电源)。  当将 VDDSHV_CANUART 移到 VDDIO_3V3 时、上拉电阻可能会导致电压域泄漏(哪个 PMIC 可能会将其检测为残余电压错误)。  TI 尚未测试此配置更改。