This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245DGVR:在未连接的 2A2/2B2 通道上观察到 EMI 发射

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1653323/sn74avc4t245-sn74avc4t245dgvr-emi-emission-observed-on-unconnected-2a2-2b2-channel

器件型号: SN74AVC4T245

尊敬的专家:  

我们在以太网 PHY LED 控制设计中使用 SN74AVC4T245DGVR。

该器件配置有:

VCCA = 1.8V

VCCB = 3.3V

以下通道被主动使用:

输入:1A1、1A2、2A1

输出:1B1、1B2、2B1

但 2A2 输入未连接、而相应的 2B2 输出连接到一个 1k Ω 下拉电阻器。

我们观察到、当 IC 上电时、2B2 引脚在大约 43MHz 处产生了显著的 EMI 发射。

当输入通道保持悬空时、SN74AVC4T245DGVR 是否应该出现这种行为?

如果是、您能告诉我们在设计中减少或消除这种发射的推荐方法吗?

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    我们仍在研究这一点、并将很快采取后续行动。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jishnu、

    您不应将未使用的输入电平设置为悬空/已断开连接。 需要存在有效的逻辑电平。

    能否将 2A2 引脚短接至地并查看 EMI 发射是否已消除?

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、  

    如您所建议的、我将 2A2 短接、并且辐射消失了。  

    已注意到这一点、我们将纠正设计。  

    感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    如果您有任何其他问题、请告诉我们。 我现在将关闭该主题。  

    此致、

    插孔