This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:缺少网络

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1655563/dra821u-missing-nets

器件型号: DRA821U

您好、  

我们的客户问:

我目前正在设计中使用 DRA821U2CGBALM、我想请求 DDR 接口的内部引脚延迟列表。

我在 TI 论坛上找到了一个列表、但不确定列表是否是最新的:
DRA821U-Q1:LPDDR 引脚的内部引脚延迟 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

该文件中还有 2 个网在数据表中未找到、分别是 DDR0_ATB0 和 DDR0_ATB1。 如果该文件是最新的、我们是否应该排除这些问题?

我们能否在上面的链接中验证此列表是最新的、并解决两个缺失的网络?

谢谢!

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、它看起来与我在文件上的最新副本匹配。

    DDR0_ATB0 和 DDR0_ATB1 不是连接到 LPDDR4 存储器的功能 IO。  

    此致、
    Kevin