This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:AM62Ax MCAN ISO 11898-1 版本

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A7-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1654521/am62a7-q1-am62ax-mcan-iso-11898-1-version

器件型号: AM62A7-Q1

在上一篇文章中、我得到了一个答案、AM62Ax 上的 CAN 接口版本的设计符合 ISO 11898-1:2015 标准。

您能否列出不符合 ISO 11898-1:2024 要求的项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐世辉您好:

    感谢您的查询!

    我开始了一个有关符合 ISO 11898-1:2024 的 AM62A7-Q1 MCAN 功能不支持的内部讨论。

    如果下周初没有回复、请随时 ping 通该主题。

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐世辉您好:

    我们进行了内部讨论、结论如下: AM62A7-Q1 MCAN IP 旨在并且 符合 ISO 11898-1:2015。 尚不清楚 ISO 11898-1:2024 可能引入了哪些功能、这些功能由现有 IP 支持、无法进行该分析。 可以说 支持 ISO 11898-1:2015 和 ISO 11898-1:2024 之间通用的任何功能。 无法确认是否支持 ISO 11898-1:2024 中引入的任何新功能或要求、但在 AM62Ax SoC 集成 MCAN 设计时未考虑这些要求。

    我希望这有助于您澄清问题。

    谢谢!

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2024 版本的前言部分指出了这两个版本之间的主要变化 、如下所示:

    •  增加了 CAN XL 要求;
    •   增加 CAN FD 轻型协议(附件 A)要求;
    •  编辑更正。

    根据您的回复、我能否将您无法保证的功能缩小到这两点(CAN XL 和 CAN FD 轻型协议)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石辉、  

    2024 年规范中的任何新增内容都无法保证、因此我同意不支持上述内容。 如果不逐行比较这两种规格、则未知是否有任何其他差异。  

    通过参考 2015 版本的规范、将获得 AM62A MCAN 实现的唯一准确表示。 我建议改用 2015 版本的规范、以了解 AM62A MCAN 控制器支持的功能。  

    谢谢、

    Chris