This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:QSPI 引导在冷复位后失败

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1655772/am623-qspi-boot-fails-after-cold-reset

器件型号: AM623

尊敬的支持团队:

在配备 AM6232 和 QSPI 闪存器件的定制电路板上发生以下问题:MX25L25645GMI-08G(由 Macronix 制造)。

当 BootMode=QSPI 时:
QSPI 启动在热复位后正常进行、但在冷复位(电源重启)后会失败。
当 BootMode=SPI 时、即使在冷复位(电源重启)后、QSPI 启动也会成功。

在使用逻辑分析仪观察 BootMode=QSPI 波形后、确认了以下差异。

*热重置期间
第 1 条命令:0x9F(读取 ID)
读取数据:C2 20 19 C2
SPI 时钟:6MHz

第 2 条命令:0x5A(SFDP 读取)
地址:0x000000
读取数据:53 46 44 50(“SFDP“)
SPI 时钟:6MHz

此后、引导序列将正常进行。

*冷复位期间
第 1 条命令:0x9F(读取 ID)
 读取数据:C2 20 19 C2
 SPI 时钟:6MHz

第 2 条命令:0x9F(读取 ID)
 读取数据:C2 20 19 C2
 SPI 时钟:52MHz

在此之后、引导过程将失败。

当热复位继续执行 SFDP 读取 (0x5A) 时、冷复位再次发出读取 ID (0x9F)、指示行为差异。
如果有任何可疑原因或设置需要检查、请告知我们。

此致、
Kanae

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、

    感谢您的查询。

    让我检查一下输入。 我明天将能够采取后续行动、作出回应。

    感谢您的耐心!

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anastas:

    感谢您的答复。
    我很抱歉麻烦,因为我找到了下面的信息,并解决了这个问题。

    QSPI 引导模式支持 1S-1S-4S 模式

    由于此时选择的器件会以 1S-1S-1S 模式引导、
    这意味着不能使用 QSPI 引导。
    因此、计划继续使用 SPI 引导模式。

    该主题将关闭。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、

    很高兴您能找到问题的根本原因。

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov