器件型号: AM6442
大家好、TI 专家。
我尝试使用 MCU+ SDK 中的看门狗驱动程序配置 RTI。
SDK:工业通信 SDK 中包含 MCU+ SDK AM64x (v11.00.00.13)
根据示例代码、当我将 RTI 时钟频率设置为 32552Hz 时、
我无法配置少于 503ms 的周期。
我假设增加时钟频率可以解决此问题、但当我尝试更改传递给函数`SOC_moduleSetClockFrequency`的时钟值时、会发生误差。
如何将 WWDT 周期设置为 500ms 或更短?
提前感谢您。
此致、
武田太郎