Other Parts Discussed in Thread: AM62L
器件型号: AM62L
尊敬的 TI 专家:
我正在为即将推出的基于 AM62L 处理器(具有 1GB LPDDR4 RAM)的定制电路板准备一个 BSP。
由于该定制电路板上的硬件设计限制、SD 卡插槽仅在 3.3V 信号下严格限制为高速模式。 硬件不支持动态电压切换到 1.8V、这意味着无法利用 UHS-I 模式。
在我们等待物理硬件到来的过程中、我想澄清所需的软件修改以确保平稳启动。 您能否确认为了强制使用永久 3.3V 电压、需要对以下元件进行哪些特定更改
引导加载程序 (SPL / U-Boot):需要省略或添加哪些器件树属性以防止 SPL 和 U-Boot 尝试切换电压并挂起?
Linux 内核:除了镜像 U-Boot 器件树约束外、是否需要任何特定的驱动程序或稳压器框架配置才能将 MMC 内核锁定到 3.3V?
Arm Trusted Firmware (TF-A):TF-A 中是否有任何电源管理或安全域 IO 域配置需要与固定的 3.3V SD 接口保持一致?
如果您有参考器件树片段、或有在 AM62Lx 平台上配置标准仅高速节点的推荐方法、我们将高度推荐这种方法。
感谢您的时间和帮助。
此致。