This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:申请完整的 LP-AM243 硬件设计源文件

Guru**** 2962930 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1655796/lp-am243-request-for-complete-lp-am243-hardware-design-source-files

器件型号: LP-AM243

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我正在使用 LP-AM243(AM243x ArmRegisteredMCU 通用 LaunchPadTm 开发套件) 、需要访问完整的硬件设计源文件。

当前可用的设计包包含多种 EDA 格式的文件、包括:

  • OrCAD 原理图 (.DSN)
  • Allegro PCB 设计 (.ALG)
  • PCB 板级配置文件 (.BRD)
  • ODB++制造数据

原理图和 PCB 数据分布在不同的 CAD 格式中、因此维护设计并将其迁移到 Altium Designer 等单一设计环境具有挑战性。

您能否提供 LP-AM243 电路板的完整本机硬件设计项目文件、包括:

  • 完整原理图源文件
  • 完整 PCB 布局源文件
  • 符号库
  • 封装库
  • 设计约束文件
  • 本机项目/数据库文件(OrCAD/Allegro 或 Altium,如果可用)

我们的目标是创建一个包含原理图和 PCB 数据的统一工程、同时保持元件连接性、布局信息和设计完整性。

电路板详细信息:

  • 产品:LP-AM243
  • 说明:AM243x ArmRegisteredMCU 通用 LaunchPadTm 开发套件

如果可用的设计数据库比当前发布的文件更完整、请共享下载位置或提供对相应软件包的访问权限。

感谢您的支持。image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    感谢您的查询。

    TI.com 上的文件是更新后的文件。

    您能详细说明一下您的要求吗?

    提供原始格式的.dsn 和.brd — 设计文件。 我们使用 Orcad 作为原理图、使用 Allegro 作为布局。

    此致、

    Sreenivasa.