Other Parts Discussed in Thread: J721EXENETXPANEVM, AM69, J721EXSOMXEVM
器件型号: AM69
主题中讨论的其他器件: J721EXENETXPANEVM、 J721EXSOMXEVM
我们正在基于 AM69 评估板和四端口扩展板 (J721EXENETXPANEVM) 开发定制电路板。 根据 本主题中的信息、我们能够使四端口扩展板与 AM69 评估板配合使用。 我们的定制电路板将使用重复的四端口扩展板电路、允许 AM69 访问额外的以太网端口、以实现工业以太网目的。 在测试我们的定制电路板后、我们发现工业以太网的 MAC 地址在整个下电上电过程中不一致。 我们知道主以太网端口的 MAC 地址存储在预编程的 eFuse 存储器中。
我们的定制电路板上将有一个 AM69 和一个四端口扩展电路的副本。
-
AM69 或扩展板电路上是否有任何预编程的 MAC 地址、我们可以读取这些地址以便与工业以太网端口配合使用?
-
如果我们确实需要提供自己的 MAC 地址、TI 是否有关于从何处存储工业以太网端口的 MAC 地址以便可以通过 u-boot 读取的任何建议?
谢谢你